Décarbonation : analyse des gaz et mesure des débits pour les applications de transfert et de traitement

16 oct. 2023

L'approche la plus importante pour réduire les émissions de CO2 dans l'industrie pétrolière et gazière est la séparation du dioxyde de carbone et son transport par pipelines ou navires. À l'avenir, de plus en plus de pipelines transporteront non seulement du gaz, mais aussi de l'hydrogène. SICK propose une large gamme de produits pour l'analyse des gaz et la mesure des flux.

Bienvenue dans la deuxième partie de notre série sur la décarbonation, consacrée à l'industrie pétrolière et gazière. 

More and more pipelines transport hydrogen as well as gas, and SICK offers a wide range of products for gas analysis.
More and more pipelines transport hydrogen as well as gas, and SICK offers a wide range of products for gas analysis.

La décarbonation grâce au CCUS (Capture du Carbone, Utilisation et Stockage)

La CCUS est actuellement l'une des méthodes les plus efficaces dans le domaine de l'extraction et du transport du gaz pour réduire, voire éliminer, les émissions de CO2. Le dioxyde de carbone provenant de diverses sources d'émission peut être séparé, collecté et transporté par des pipelines ou des navires en vue d'étapes de traitement ultérieures telles que le stockage ou l'utilisation.

La méthode de capture directe peut également être utilisée pour éliminer le dioxyde de carbone présent dans l'air. Des mesures de débit de gaz sont nécessaires à chaque point de transfert pour vérifier ou facturer la quantité de CO2 capturé, le volume stocké ou le transfert à une autre entreprise pour utilisation. Un comptage précis du gaz à l'aide du système de mesure de débit FLOWSKID permet de comptabiliser avec précision les transactions ou de calculer les taxes et les crédits de CO2.

 

Systèmes de mesure de débit
La solution intégrale et fiable pour les mesures fiscales
FLOWSKID
The Flow-Metering-System from SICK.
The Flow-Metering-System from SICK.

Quelle que soit la destination du CO2 séparé (stockage ou utilisation), il est important de mesurer et de vérifier la qualité du gaz et les contaminants qu'il peut contenir. Les contaminants peuvent avoir un impact négatif sur les étapes et processus ultérieurs de distribution du CO2. SICK propose différentes technologies à cet effet, depuis les solutions de mesure extractive jusqu'aux mesures in situ. Les analyseurs de gaz extractifs GMS800 et les solutions CEMS MCS200HW ou MCS300P HW mesurent la qualité et la pureté du CO2. L'analyseur de gaz in situ GM35 mesure également la concentration de CO2. Le débitmètre de gaz FLOWSIC600-XT détermine le débit exact du gaz.

SICK propose également diverses solutions numériques ainsi que des solutions de traitement des données telles que le logiciel de configuration FLOWgate, et i-diagnostics™, qui fournit des données sur l'état de l'appareil. Le boîtier de surveillance permet de traiter analytiquement les données d'état et d'application.

Mesure fiable des mélanges de gaz naturel et d'hydrogène à l'aide des débitmètres de gaz SICK

La production et le stockage d'énergie renouvelable à l'aide de technologies propres et efficaces sur le plan énergétique constituent un élément important de l'approvisionnement énergétique futur. La conversion en hydrogène de l'électricité produite par les centrales éoliennes ou d'autres sources d'énergie respectueuses de l'environnement - par exemple par électrolyse - jouera un rôle important à cet égard. Ce n'est qu'ainsi que l'énergie pourra être stockée efficacement ou transportée sur de plus longues distances.

 

The generation and storage of renewable energy are an important building block for future energy supply.
The generation and storage of renewable energy are an important building block for future energy supply.

De plus en plus de clients souhaitent également injecter l'hydrogène dans le réseau gazier afin de réduire leurs émissions de CO2, puis utiliser le mélange gazeux ultérieurement, par exemple dans des turbines à gaz. Cette technologie devrait faire des progrès considérables dans les années à venir. On s'attend à ce que plus de 20 % d'hydrogène soient introduits dans les réseaux de gaz très bientôt. Cette introduction de l'hydrogène pose des défis et des problèmes importants à l'industrie - par exemple, comment mesurer de manière fiable le débit et la qualité de l'hydrogène.

Les débitmètres de gaz de SICK offrent déjà cette possibilité aujourd'hui car, par exemple, le FLOWSIC600-XT mesure la concentration de H2 dans le gaz naturel.

 

Lisez les autres parties de notre série sur la décarbonation

Procédés de combustion et de production à faible teneur en carbone

En savoir plus sur la partie 1 de notre série

Vous avez encore des questions ?

Veuillez vous adresser à nos experts

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous