Capteurs de sécurité pour la protection des personnes dans les parcs éoliens

29 janv. 2024

Une éolienne est une machine au sens de la directive relatives aux machines et doit donc répondre aux exigences légales en matière de sécurité. Cela est d'autant plus important que la génératrice et les rotors sont extrêmement lourds. Les personnes qui travaillent sur ces éléments à des fins de maintenance doivent être protégées contre les risques posés par les pièces mobiles. Grâce à ses décennies d'expérience dans le domaine de la sécurité, SICK est bien préparé à la transition énergétique et dispose d'un large portefeuille de capteurs sûrs pour les éoliennes. Un réseau mondial d'experts en sécurité certifiés se tient prêt à effectuer l'évaluation des risques, la conception et l'inspection de l'éolienne, garantissant ainsi la sécurité.

wind turbines
wind turbines

Capteurs sûrs

La principale différence technique entre un capteur standard et un capteur de sécurité est que le capteur de sécurité est doté d'un système redondant. Il possède deux microprocesseurs qui communiquent entre eux et vérifient les mesures internes et externes des OSSD. En cas d'erreur, le capteur déclenche l’arrêt de l’événement dangereux via le contrôleur de sécurité et maintient la fonction de sécurité jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée.

Applications sûres sur les éoliennes

View into a wind turbine.
Vue sur une éolienne.
View into a wind turbine.
Vue sur une éolienne.

Surveillance de la position des pales de rotor en toute sécurité

Rotorblade with gear monitoring.

L'objectif des parcs éoliens est de produire un maximum d'électricité par an avec l'énergie éolienne disponible dans la nature. Dans le même temps, les pales du rotor de l'installation doivent être protégées contre les surcharges afin d'éviter d'endommager l'éolienne et, en particulier, de blesser des personnes. Il est donc important de surveiller en permanence et en toute sécurité la position des pales du rotor et de l'ajuster en fonction de la force du vent. Le capteur de sécurité inductif IME2S surveille la position sûre de la couronne dentée sur le moteur ou sur les pales du rotor.

Interrupteurs de sécurité
Interrupteur de sécurité inductif cylindrique pour le contrôle de position
IME2S

Surveillance sûre des systèmes de verrouillage du rotor

Safe monitoring of rotor locking systems.

On pénètre dans la salle des machines d'une éolienne à des fins de maintenance ou autres. Lorsque les pales du rotor tournent, cela représente un dangerpour le personnel. Pour éviter que l'éolienne ne tourne accidentellement et ne blesse des personnes, il est recommandé d'utiliser un système de blocage sûr du rotor, doté d'un mécanisme de verrouillage hydraulique ou électromécanique. Il s'agit d'un élément de sécurité essentiel. Le vérin hydraulique à double effet entraîne la rentrée et la sortie du verrou, ce qui bloque le disque du rotor. Les interrupteurs de sécurité inductifs IME2S sans entretien transmettent au système de commande la position de sécurité du pêne, "disque de rotor bloqué" et "rotor libre".

Interrupteurs de sécurité
Interrupteur de sécurité inductif cylindrique pour le contrôle de position
IME2S

Contrôle de la position finale dans la cage d'ascenseur

End position monitoring in the elevator shaft

L'interrupteur de position de sécurité i110R vérifie que la position finale est maintenue dans la cage d'ascenseur d'une éolienne et empêche tout dépassement. Lorsqu'une position de fin de course est atteinte, l'entraînement de l'ascenseur est arrêté en toute sécurité. Grâce à son boîtier métallique robuste, l'interrupteur i110R est parfaitement adapté aux environnements difficiles.

Interrupteurs de sécurité
Interrupteur de position de sécurité électromécanique robuste avec levier pivotant
i110R

Surveillance et protection des portes de sécurité et des trappes de maintenance

Monitoring and securing safety doors and maintenance hatches.

En fonction de l'évaluation des risques, la surveillance ou l’interverrouillage des portes peut être envisagé. Dans la salle des machines, la porte d'accès à la nacelle doit généralement être sécurisée pour protéger les personnes contre les blessures. Le dispositif d‘interverrouillage de sécurité contrôlé par RFID, flexLock, est monté sur la porte, garantissant qu'elle ne peut pas être ouverte tant que l'éolienne n'est pas dans un état sûr. Cela signifie que les rotors sont arrêtés en toute sécurité.

Un interrupteur de sécurité RFID STR1 est également fixé sur les volets ou les portes de maintenance. Il surveille si la trappe de maintenance est ouverte ou fermée et il déclenche une réaction de sécurité appropriée. En outre, le personnel reçoit toujours un aperçu de l'état de la trappe pour savoir si elle a été refermée.

Interrupteurs de sécurité
Interrupteur de sécurité à interverrouillage avec surveillance RFID, rayon de fonctionnement de 180°
flexLock
Petit interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations
STR1

La sécurité au service de la performance : Dispositifs de sécurité d'une seule source

Pour faire fonctionner l'éolienne en toute sécurité, les conditions et les paramètres du processus doivent être clairement définis. En fonction de l’appréciation des risques de l'installation, différents interrupteurs de sécurité sont utilisés, qui sont connectés au système de contrôle standard par l'intermédiaire d'un contrôleur de sécurité. Les informations d'état et de diagnostic peuvent être lues facilement et garantissent le bon déroulement des processus.

Grâce à sa plate-forme matérielle modulaire, le contrôleur de sécurité Flexi Compact peut être configuré pour une grande variété de scénarios de contrôle. Le logiciel Safety Designer, sans licence, permet une configuration intuitive, une mise en service rapide et un diagnostic continu.

Proven safety sensors from SICK for use in wind turbines.
Capteurs de sécurité éprouvés de SICK pour les éoliennes.
Proven safety sensors from SICK for use in wind turbines.
Capteurs de sécurité éprouvés de SICK pour les éoliennes.

Un seul fournisseur : des produits les plus basiques aux systèmes de sécurité les plus performants. SICK propose en plus des services d’accompagnement et d’expertise pour vous aider à sécuriser efficacement votre application.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Optimisation des processus dans les centrales solaires - énergie solaire

En lire plus (EN)

De l'énergie verte dans le réseau de gaz : FLOWSIC continue de mesurer la stabilité

En lire plus (EN)

Vous avez encore des questions ?

Veuillez vous adresser à nos experts

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous