SICK et SOTO : Un nouveau robot mobile pour la production industrielle

11 janv. 2022

On a rarement comblé un fossé technologique de manière aussi innovante:
L'entreprise de robotique Magazino a développé le nouveau SOTO, un robot dans la chaîne d'approvisionnement  pour les zones intermédiaires de la production qui n'étaient pas automatisées jusqu'à présent. En collaboration avec SICK, un robot mobile a été conçu pour les lignes de production d'assemblage. Ce petit travailleur révolutionnaire va certainement s'imposer dans l'industrie automobile et dans de nombreux autres secteurs.

"Magazino et SICK ont une longue histoire commune", explique Raphael Vering, chef de produit chez Magazino. Le dernier chapitre de cette histoire est le robot mobile SOTO 2, qui fournit aux installations de production industrielle des petits porteurs de charge en toute autonomie.


The SOTO 2 mobile robot supplies industrial production facilities with small load carriers with complete autonomy.
The SOTO 2 mobile robot supplies industrial production facilities with small load carriers with complete autonomy.

Approvisionnement automatisé en matériel dans les processus de production industrielle

Alors que les opérations manuelles étaient presque toujours nécessaires pour les processus en amont et en aval des lignes de production, le SOTO a marqué un véritable tournant : il se rend à l'entrepôt, prend des petits porteurs de charge, les place sur son dos , puis conduit les boîtes jusqu'au poste d'assemblage pour les livrer - et tous ces processus sont entièrement autonomes et réalisés juste à temps. "Saisir différentes hauteurs et différents rayonnages, transporter jusqu'à 24 conteneurs à la fois et les livrer à différents lieux de montage avec une flexibilité totale. Le SOTO est probablement le seul produit disponible actuellement qui combine ces trois étapes en un seul véhicule", déclare Raphael Vering.

For localization and navigation purposes, three microScan3 safety laser scanners are installed under the vehicle floor.
For localization and navigation purposes, three microScan3 safety laser scanners are installed under the vehicle floor.

Entouré des solutions de capteurs de SICK

Il s'agit d'une étape de plus vers la voie de l’usine 4.0", et SICK, spécialiste des solutions de capteurs intelligents pour les robots mobiles, y a également participé. "En travaillant avec SICK, nous avons pu construire un robot capable de percevoir son environnement en toute sécurité et de travailler en bonne intelligence avec les humains", ajoute M. Vering. Pour la localisation et la navigation, trois scanners laser de sécurité microScan3 sont installés sous le plancher du véhicule. Des barrières immatérielles de sécurité empêchent également les humains d'interférer avec le véhicule en mouvement. Les codeurs incrémentaux DFS60 sont également de SICK. Enfin, la caméra Visionary-T Mini 3D contrôle la trajectoire depuis le haut pour faciliter la navigation et détecter les obstacles qui ne sont pas à la hauteur des scanners laser de sécurité.

Safety light curtains from SICK prevent humans from interfering with the moving vehicle.
Safety light curtains from SICK prevent humans from interfering with the moving vehicle.
Barrages immatériels de sécurité
Parce que nous perfectionnons la sécurité
deTec
Codeurs incrémentaux
Codeur programmable haute résolution pour les applications exigeantes.
DFS60
Scrutateurs laser de sécurité
Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
microScan3
Vision industrielle
La vision 3D n’a jamais été aussi simple
Visionary-T Mini

Visionary-T Mini, un œil lucide et vigilant en temps réel

C'est notamment ce capteur de vision 3D qui a permis à Magazino de mettre le SOTO 2 sur la voie de la production. Avec jusqu'à 30 images par seconde, le processus d'enregistrement d'images instantanées en 3D enregistre les obstacles potentiels sur le trajet : Par exemple, les dents d'un chariot élévateur à fourche ou les grandes vis et les écrous juste au-dessus du niveau du sol peuvent être détectés facilement. Le Visionary-T Mini identifie également les objets fixés aux murs, comme les extincteurs ou les moniteurs. Il en va de même pour les obstacles flottant dans l'espace (par exemple les barres saillantes ou les marchandises palettisées) et, enfin et surtout, les obstacles "négatifs" tels que les escaliers ou les rampes en pente.

Le Visionary-T Mini a également prouvé sa valeur pratique dans les environnements industriels grâce à ses diverses options de montage, une bonne connexion Internet, une haute résolution et un traitement fluide des données ainsi qu'une grande portée de balayage. Et tout cela a été facilité par la collaboration productive d'une équipe d'experts : Par exemple, Magazino a reçu très tôt un prototype de la caméra de vision 3D, ce qui lui a permis d'aborder les étapes complexes du développement avec le soutien des experts de SICK.

The Visionary-T Mini 3D camera controls the travel path to help with navigation and detect obstacles that are not at the height of the safety laser scanners.
The Visionary-T Mini 3D camera controls the travel path to help with navigation and detect obstacles that are not at the height of the safety laser scanners.

Un pionnier de la logistique de production

Le SOTO 2 est une nouvelle pièce du puzzle de la logistique de production intelligente. Il accroît l'automatisation des processus de production, soulage les employés et contribue à rendre les processus plus efficaces. Le robot mobile sera d'abord utilisé par les constructeurs et les équipementiers automobiles, mais il contribuera aussi plus tard à la production d'appareils ménagers et d'appareils électroniques. "Nous continuerons à nous appuyer sur SICK et ses solutions de capteurs pour la robotique mobile", assure M. Vering. L'histoire d'une réussite commune ne fait que commencer.

 

En savoir plus

The perfect size of the protective field on an industrial autonomous vehicle

Read more

Des robots mobiles ultracompacts optimisent la chaîne de production

Lire l'article

Mobile robot revolutionizes work in supermarkets

Read more

Une lueur à l’horizon - désinfection à l’aide de la lumière UV et nanoScan3

Lire l'article

Vous avez encore des questions ?

Veuillez vous adresser à nos experts

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus