Un capteur laser maintient les visiteurs à une distance de sécurité au Flanders Fields Museum

Rapprocher les visiteurs le plus possible des œuvres d’art mais éviter qu’ils puissent les toucher, les endommager, voire les emporter – voilà un des défis que doivent constamment relever les responsables de musées et d’expositions. Dans le cadre de l’exposition Guerre et Trauma, au In Flanders Fields Museum, les responsables du musée ont imaginé une solution novatrice qui intègre un capteur laser LMS de SICK.

Le musée In Flanders Fields

Le musée In Flanders Fields, connu dans le monde entier, emporte les visiteurs de manière interactive au cœur de l’horreur de la première guerre mondiale. Situé sur la Grand Place à Ypres, ce musée raconte ce qu’a été cette guerre et l’impact qu’elle a eu, à travers l’histoire de personnes qui l’ont vécue. Les visiteurs se trouvent face à face avec ces témoins qui établissent un contact avec eux.


Pour réaliser cela, des systèmes high-tech ont été intégrés dans les équipements du musée. D’énormes écrans et projecteurs permettent de visionner des films dans lesquels les personnages racontent ce qu’ils ont vécu. Les visiteurs reçoivent un bracelet avec un tag RFID pour personnaliser les animations. Ce bracelet dispose aussi d’un système de sécurité relativement avancé, qui est quasiment invisible pour ne pas déranger le visiteur lors de sa visite.

Des garanties de sécurité

L’exposition temporaire Guerre et Trauma, qui retrace l’histoire des soins médicaux à l’arrière du front, fut un défi spécifique pour le musée.
« Nous avons la chance de pouvoir exposer toute une série d’uniformes provenant d’une collection privée », explique Ivan Claerebout, responsable technique du musée. « Mais nous devions donner des garanties de sécurité suffisantes au propriétaire. Nous voulions éviter d’exposer des objets derrières des vitrines. Cela aurait été dommage. » Et donc une solution high-tech a été recherchée, qui a mené le musée à la porte de la société RTS, spécialisée dans la communication et la technologie de surveillance.

RTS est une entreprise qui appartient à Ronald Supply, l’entrepreneur qui, partant d’un contexte technique, propose des solutions de protection et de communication aux entreprises, aux gouvernements, à des services de sécurité, etc. L’entreprise est notamment spécialisée dans les faisceaux hertziens permettant, via des ondes radio ou des faisceaux laser, le transfert de grandes quantités de données sur de longues distances. Cette technologie, utilisée par les services de la défense, peut être provisoirement mise en œuvre lors de comptes rendus de compétitions sportives, par exemple, mais aussi pour relier des sites d’entreprises entre eux sans devoir louer des lignes à un opérateur télécom.

Un balayage vertical plat

Un autre domaine d’activité de RTS est la surveillance par caméra, et c’est donc ainsi que Ronald Sypply connaît la technologie du capteur laser qui y est étroitement liée.
Ronald Supply : “Le capteur laser réalise un champ en 2D selon un angle de 270° et peut être librement programmé pour déterminer la zone d’action et la sensibilité d’une application donnée. Au musée, les responsables souhaitaient créer un filet camouflage pour l’exposition des uniformes, de manière à avoir une protection qui cadre avec l’atmosphère de l’exposition. La question a donc été posée de développer un système de détection qui génèrerait une alarme si une personne passe à proximité du filet. Avec le capteur laser de SICK, la solution fut très facile à réaliser. « Nous avons placé un LMS100 de manière telle qu’une surface verticale est balayée, juste derrière le filet qui protège les uniformes. »

Etant donné qu’un agent de sécurité est présent en permanence pendant l’exposition, l’application a pu être limitée à la détection et à l’émission d’une alarme. Dès qu’une personne entre, consciemment ou pas, dans le champ du capteur, l’appareil émet une pulsion qui génère un signal d’alarme. Le garde de sécurité peut alors immédiatement se rendre compte de ce qu’il se passe.

Le pilotage des animations

L’exposition se tient depuis la fin de l’année dernière et le système de sécurité a fonctionné parfaitement. « De temps en temps, l’alarme est déclenchée lorsqu’une personne passe le filet par accident », explique Ivan Claerebout. « Nous n’avons pas eu de fausses alarmes ni d’incidents avec l’intervention du garde. Ce qui est magnifique dans cette application, c’est que les visiteurs ne remarquent rien et que l’exposition n’est en rien perturbée. Le capteur est un appareil compact qui est posé au sol, juste derrière le filet de protection, et qui est actif sur une plage de plusieurs mètres sans que cela ne se remarque. »

Ivan pense déjà à réutiliser ce capteur, du fait de sa facilité d’utilisation, dans d’autres expositions. « Le placement de parois souples coûte cher et exige de l’entretien. Le capteur laser constitue une alternative parfaite. Nous réfléchissons aussi à l’éventualité d’utiliser le capteur laser dans des expositions interactives. On peut définir des zones et faire de la détection lorsque les visitent y entrent, pour lancer des animations. Ce qui permettrait de créer  toute une série de nouvelles applications. »

Contact

R.T.S. Voice Data Video Communication
Dhr. Roland Supply
Industriezone B1
Paddevijverstraat 56A
8900 Ieper (België)
Telefoon: +32 57 20 80 83


http://www.rts.be
roland@rts.be
 

Contact

In Flanders Fields Museum
Dhr. Ivan Claerebout
Lakenhallen - Grote Markt 34
BE 8900 Ieper
Tel: ++32(0)57.239.220


www.inflandersfields.be
ivan.claerebout@ieper.be