Pourquoi SICK a décidé d’agir
Le changement climatique est le plus grand défi et la plus grande menace pour la population mondiale. 95 pour cent des climatologues conviennent que les émissions de dioxyde de carbone produits par l’Homme sont responsables du changement climatique négatif. Chez SICK, nous assumons notre responsabilité et réduisons progressivement nos émissions de dioxyde de carbone. Notre politique énergétique comprend l’approvisionnement et la production durable en énergie - pour que notre planète reste un endroit vivable pour les générations futures.
La stratégie pour la lutte contre le changement climatique chez SICK
- Nous évitons le gaspillage d’énergie et renforçons l’efficacité énergétique
- Nous utilisons les énergies renouvelables partout où cela est possible. Nous compensons les émissions de dioxyde de carbone inévitables
Avec des objectifs concrets, nous surveillons et mesurons le succès de nos actions. Avec la signature d’une nouvelle convention pour la lutte contre le changement climatique avec le Land de Bade-Wurtemberg, SICK s’engage bénévolement à réduire à zéro ses émissions nettes de gaz à effet de serre sur tous les sites allemands ainsi que sur tous les sites de production dans le monde jusqu’en 2030. Cet engagement se réfère aux émissions des scope 1*, scope 2** et de certains scope 3***.
* Scope 1 : émissions générées directement sur le propre site de l’entreprise
** Scope 2 : émissions liées à l’énergie externe, telle que l’électricité et le chauffage urbain
*** Scope 3 : émissions de gaz à effet de serre indirectes dues à la chaîne de valeur en amont et en aval incluant les voyages d‘affaires
En Allemagne, SICK a déjà atteint ces objectifs en 2013, à savoir pour ses émissions sur les sites incluant la production d’énergie en amont (scope 1 et scope 2) et les déplacements professionnels (scope 3). D’autres émissions de type scope 3 doivent être comptabilisées et compensées.
Éviter et compenser les émissions de dioxyde de carbone
Efficacité énergétique : SICK s’est fixé l’objectif d’augmenter son efficacité énergétique de 25 pour cent jusqu’en 2025 en Allemagne et dans le monde entier jusqu’en 2030 (année de base 2018). SICK veut atteindre cet objectif par différentes mesures, comme par exemple une gestion optimisée du chauffage et de la ventilation, l’optimisation de la production d’air comprimé, l’optimisation de la consommation de courant de repos ainsi que l’isolation des façades et des toitures.
Courant vert : pour éviter les émissions de dioxyde de carbone, SICK utilisé un courant vert certifié sur tous ses sites allemands depuis 2013. Pour respecter au mieux les normes environnementales, le courant est certifié par le « Label OK-Power ». Cela signifie entre autres que le courant provient à 100 pour cent de sources d’énergie renouvelables et qu’au moins un tiers de ce courant est issu de centrales électriques nouvellement construites afin de promouvoir la transition énergétique. Ainsi, SICK peut éviter environ 7.300 tonnes de dioxyde de carbone par an en Allemagne. SICK s’est fixé l’objectif de faire passer au courant vert ses sites de production internationaux jusqu’en 2025, ou bien, ci ce dernier n’est pas disponible, de compenser les émissions.
Énergie solaire, énergie géothermique et centrales thermiques : SICK produit le courant et la chaleur avec des combustibles renouvelables sur ses propres sites. Cela inclut la production de chaleur à partir d’énergie géothermique, dans des centrales électriques fonctionnant au gaz pour la production d’électricité et de chaleur efficace ainsi que la production d’électricité dans des installations photovoltaïques implantées sur de nombreux sites de SICK. SICK veut alors augmenter la part d’électricité générée sur ses propres sites (installations photovoltaïques et centrales électriques) pour qu’elle atteigne 40 pour cent - en Allemagne jusqu’en 2025 et dans le monde jusqu’en 2030. De plus, nous évaluons constamment l’utilisation de gaz issu d’énergies renouvelables. Si cela n’est pas réalisable, les émissions de dioxyde de carbone seront compensées.
Compensation : les émissions de dioxyde de carbone inévitables sont compensées par des projets pour la lutte contre le changement climatique certifiés selon la norme CDM GOLD en collaboration avec l’association caritative « atmosfair ». Ainsi, il est possible de réaliser une compensation annuelle d’environ 18.000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone. La norme CDM Gold correspond à la norme de compensation avec les exigences les plus strictes en termes de qualité.
Installations de biogaz miniature au Népal – un projet pour la lutte contre le changement climatique actuellement soutenu par SICK : au Népal, des installations de biogaz miniature qui permettent de remplacer les cheminées ouvertes sont aménagées pour les familles d’agriculteurs. Les installations sont alimentées en bouses de vache non utilisées qui sont transformées en biogaz par une fermentation anaérobe. Le biogaz est dirigé vers des cuisinières à gaz par des conduits. Une installation de biogaz permet d’économiser environ deux tonnes de bois de chauffage par an et donc deux à trois tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an par rapport à une cheminée ouverte.