Intelligence artificielle sur l'appareil pour une solution de vision embarquée - renforcée par Hailo AI

12 oct. 2024

Dans un paysage industriel où les applications en logistique et en extérieur deviennent de plus en plus autonomes, une solution logicielle robuste embarquée de pointe est essentielle. Comment développer un capteur dédié à la perception de l’environnement doté de capacités d'IA de pointe sur l'appareil ? SICK le démontre en intégrant le processeur AI de Hailo dans sa caméra de vision Visionary-B Two, améliorant ainsi l'intelligence logicielle embarquée dans l'industrie de l'automatisation.

SICK montre comment développer un capteur doté de capacités d'intelligence artificielle directement sur l'appareil en intégrant le processeur Hailo AI dans la caméra 3D Visionary-B Two.
SICK montre comment développer un capteur doté de capacités d'intelligence artificielle directement sur l'appareil en intégrant le processeur Hailo AI dans la caméra 3D Visionary-B Two.

Approche centralisée ou intégrée

À mesure que les opérations industrielles évoluent vers une autonomie totale, la demande de puissance de calcul, en particulier pour les applications logicielles basées sur l'intelligence artificielle, augmente fortement. Une solution courante consiste à décharger les tâches de calcul sur des PC industriels externes (iPC) équipés de GPU, ce que l'on appelle une approche centralisée. Mais qu'en est-il si les applications d'intelligence artificielle doivent être exécutées directement sur l'appareil ? Cela représente un défi de taille, car une puissance de calcul accrue génère plus de chaleur, ce qui limite la plage de température de fonctionnement de l'appareil - un facteur critique dans les environnements industriels. En outre, le coût total de solutions embarquées doit être pris en compte.
Les tâches de calcul sont transférées à des PC industriels externes équipés de GPU (iPC).
De plus en plus de données doivent être calculées avec un temps de latence minimal pour atteindre le niveau d'automatisation supérieur.
Les tâches de calcul sont transférées à des PC industriels externes équipés de GPU (iPC).
De plus en plus de données doivent être calculées avec un temps de latence minimal pour atteindre le niveau d'automatisation supérieur.

L'expertise d'un leader de l'IA haute performance

C'est là que l'expertise unique de Hailo entre en jeu. Hailo, l'un des principaux fabricants de processeurs d'IA haute performance, conçoit des solutions pour exécuter des applications d'apprentissage automatique avancées directement sur l’appareil. Cette collaboration renforce les capacités de SICK en matière d'IA embarquée. Le processeur boosté par l’IA à faible consommation d'énergie de Hailo s'intègre parfaitement à la gamme de capteurs de perception autonomes de SICK et est mis en valeur parmi les produits de vision.

L'intelligence artificielle économe en énergie de Hailo s'intègre parfaitement dans l'architecture de l'appareil de la gamme Vision de SICK.
Visionary-B Two avec capacités de programmation embarquées
L'intelligence artificielle économe en énergie de Hailo s'intègre parfaitement dans l'architecture de l'appareil de la gamme Vision de SICK.
Visionary-B Two avec capacités de programmation embarquées

Programmation embarquée avec une caméra de vision 3D et un accélérateur d'IA

La caméra 3D Visionary-B Two avec Hailo-8 AI Accelerator permet une programmation native et l'utilisation des outils logiciels Hailo.

En octobre 2024, le premier produit issu de cette collaboration sera commercialisé : un appareil d’acquisition 3D doté de l'accélérateur d'IA Hailo-8. L'objectif de ce modèle est de permettre aux utilisateurs de programmer nativement sur l'appareil tout en tirant parti de l'accélérateur d'IA Hailo et de ses outils logiciels. Les principaux domaines d'applications sont la logistique et l'automatisation en milieu extérieur. Les partenaires logiciels de SICK et de Hailo profitent déjà des avantages de cette technologie dans le cadre de divers projets pilotes, en développant des applications basées sur l'IA. SICK et HAILO font appel à des partenaires logiciels innovants issus de leurs secteurs d'activité respectifs.

La nouvelle solution est présentée en direct à VISION 2024, le plus grand salon mondial de la vision industrielle. Vous étiez invités à découvrir cette innovation en direct sur le stand HAILO au hall 8, 8B25.

Vision industrielle
Robuste et intelligente - la solution instantané 3D pour les environnements extérieurs difficiles
Visionary-B Two

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Farming 4.0 : surveillance 3D de l’environnement pour les machines agricoles mobiles

En lire plus

Un système de caméras réduit le risque de collision pour les chariots élévateurs à fourche avec conducteur

En lire plus