SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explorez nos dernières innovations et découvrez les succès de SICK, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour les applications basées sur les capteurs. Le blog des capteurs SICK aide ses lecteurs à se tenir au courant des dernières avancées en matière d'automatisation, allant des usines de production aux processus et aux systèmes logistiques. Il est temps de lever le voile sur le monde de la transformation numérique.

Filtrer articles

206 résultat(s) :

Résultat(s) 169 - 192 de 206

Le producteur de ciment norvégien Norcem, société du groupe international HeidelbergCement, s’engage à réduire davantage ses émissions de polluants dans l’environnement. Pour garantir que le processus... Lire la suite
Un aspect important du Farming 4.0 – la numérisation de l’agriculture – consiste à doter les machines agricoles mobiles et les robots de récolte d’une capacité de perception visuelle. En tant qu’organes... Lire la suite
La mise à disposition d’équipements sûrs, par exemple de machines, relève de la responsabilité de l’exploitant. L’amélioration de la technique... Lire la suite
En été, les lunettes de soleil et les crèmes solaires nous protègent contre cette lumière. Mais les virus n’ont aucune chance d’y échapper. Il est question de la lumière UV. Elle peut être dangereuse pour... Lire la suite
Sur la vague du succès de la numérisation : un nouvel appareil de mesure de SICK assure l’épuration fiable des gaz de combustion pour les navires. Et ce n’est pas tout : les données qu’il fournit ouvrent... Lire la suite
Le contrôle de la qualité est de plus en plus important. Dans l’industrie alimentaire, la garantie des durées de conservation est particulièrement importante pour les fabricants... Lire la suite
SICK développe des capteurs depuis 75 ans. Durant cette période, l’entreprise a toujours été un peu en avance sur son époque. Nous avons mené un entretien avec Christoph Müller, vice-président senior de... Lire la suite
L’optimisation des processus lors de la palettisation et la dépalettisation exige une planification minutieuse et même une certaine habilité à maîtriser Tetris. Des cartons de tailles et de formes différentes... Lire la suite
Les processus logistiques sont de plus en plus complexes. La transparence devient donc de plus en plus une condition préalable décisive pour accroître l’efficience et la productivité des processus logistiques... Lire la suite
Fluid Power de SICK – savoir aujourd’hui ce qui se passera demain. Les capteurs et applications intelligentes dans le domaine des entraînements hydrauliques et pneumatiques du secteur industriel. Ils contribuent... Lire la suite
Les machines apprennent à penser. Deep Learning est une technique d’apprentissage pour machines et certainement la technologie d’avenir principale dans le domaine de l’intelligence artificielle. SICK transmet... Lire la suite
Dans le musée ferroviaire de St Petersbourg deux scrutateurs laser de sécurité S300 Mini protègent une installation multimédia moderne. Ainsi protégé, l’écran vidéo de 4,5 m de hauteur se déplace au-dessus... Lire la suite
Un résultat de la coopération réussie entre SICK et AutoCoding Systems est le lancement du premier système de contrôle intelligent entièrement automatique pour codages et caractères imprimés sur les emballages... Lire la suite
Depuis 2008, SOCAR Company érige un large réseau de postes de gaz naturel comprimé à une distance d’environ 200 à 250 km autour de différents sites en Turquie pour relier Izmir, Istanbul, Ankara et Mersin... Lire la suite
Un boîtier rigide qui héberge un contenu intelligent   la gamme W4 Inox Smart Sensor est indispensable partout où les objets doivent être détectés dans les conditions les plus difficiles, lorsque le capteur... Lire la suite
Il y a des publicités que l'on préfère éviter, comme par exemple celle sur le site des alertes alimentaires. Le site web allemand exploité par les Länder et l’office fédéral d’Allemagne pour la protection... Lire la suite
Le développement de robots compacts, puissants et flexibles, qui collaborent avec l’homme, progresse à pas de géant. Les capteurs SICK jouent également un rôle important dans ce domaine. Les capteurs intelligents... Lire la suite
Dans le centre dynamique de Dingolfing, les pièces de rechange entrantes sont transportées en toute sécurité de la zone de réception de marchandises à l’entrepôt de préparation des commandes à l’aide de... Lire la suite
Tout devient plus facile quand tout le monde parle la même langue. Cependant, la communication n’est pas seulement importante pour les personnes, mais aussi entre l’homme et la machine, entre le robot... Lire la suite
Dans l’industrie alimentaire, l’emballage primaire hygiénique des aliments sensibles ouverts est très important. Afin de permettre ce processus dans une cellule robotisée, SICK coopère avec le producteur... Lire la suite
Inspection optique 3D dans la production à chaud d’installations de coulée continue, de laminoirs à chaud et de laminoirs à tubes - où les surfaces vacillantes, la chaleur, le calcaire, la saleté et l’humidité... Lire la suite
Dans les centres de distribution à haut débit, les capteurs enregistrent et communiquent quotidiennement de grands volumes de données logistiques. Le vrai défi est cependant de saisir et d’interpréter... Lire la suite
Le polycarbonate est un matériau éprouvé pour les machines-outils. C’est pourquoi les panneaux avant de la barrière immatériel de sécurité deTec4 Core de SICK sont équipés de panneau avant standard en... Lire la suite
Ce fut la première participation de SICK AG au salon Automotive Engineering Exposition AEE à Nuremberg en juin 2019, et l’entreprise a remporté le premier prix de l’AEE Innovation Award 2019 avec le BPS5400,... Lire la suite

Résultat(s) 169 - 192 de 206