SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explorez nos dernières innovations et découvrez les succès de SICK, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour les applications basées sur les capteurs. Le blog des capteurs SICK aide ses lecteurs à se tenir au courant des dernières avancées en matière d'automatisation, allant des usines de production aux processus et aux systèmes logistiques. Il est temps de lever le voile sur le monde de la transformation numérique.

Filtrer articles

202 résultat(s) :

Résultat(s) 73 - 96 de 202

Un changement de paradigme est en cours chez SICK dans le domaine des solutions de capteurs et de systèmes pour une utilisation sûre et efficace des robots. Volker Glöckle, Senior Vice... Lire la suite
Mitsubishi Electric et SICK ont collaboré pour développer une application robotique très flexible et facile à utiliser. La clé est une caméra combinée à... Lire la suite
L'automatisation industrielle nécessite un œil attentif sous la forme de caméras 3D dotées de la technologie du temps de vol (3D time-of-flight ToF). Dans le cadre d'un projet... Lire la suite
Il s’agit vraiment d’une période passionnante pour les spécialistes de l'intralogistique - les véhicules à guidage automatique (AGV) sont de plus en plus utilisés... Lire la suite
Smart City - la ville intelligente du futur : L'objectif est de rendre nos villes plus efficaces, plus respectueuses de l'environnement et plus avancées. Les véhicules autonomes, qui peuvent... Lire la suite
IKO Roofing, l'un des principaux fabricants britanniques de produits de toiture, a résolu un problème majeur pour ses ingénieurs d'exploitation en utilisant une nouvelle technologie... Lire la suite
Avec des processus de production et de logistique très dynamique, la demande pour des solutions de sécurité novatrices est de plus en plus pressante. Jusqu'à présent,... Lire la suite
OCME, l'un des plus grands fabricants d'emballages au monde, offre des solutions de conditionnement hautement efficaces et sûres pour les clients à travers le monde. Basée dans le district... Lire la suite
L'intelligence artificielle peut-elle rendre les tunnels routiers plus sûrs et plus efficaces ? Les systèmes VHD (Vehicle Hotspot Detection) de SICK installés aux entrées nord... Lire la suite
La production de cellules de batteries et ses processus sont en pleine évolution. Pour accélérer le processus de fabrication des cellules de batterie, l'Université technique... Lire la suite
Si l'on parle beaucoup du commerce en ligne comme d'un moteur de croissance dans le secteur de l'intralogistique, un rythme rapide continue également d'être demandé dans la logistique... Lire la suite
Le marché des robots de nettoyage autonomes est en forte croissance, avec une estimation de cinq fois plus de robots en service d'ici 2025, selon les experts. Cette tendance s'explique en partie... Lire la suite
Appliquer la bonne quantité de sauce tomate ou obtenir un bord parfait de confiture sur un biscuit - c'est un travail pour FoodJet le spécialiste du versement de précision. Avec SICK... Lire la suite
L'objectif était de mettre en œuvre une solution de protection d'accès sur une cellule de mesure en ligne nouvellement développée chez Audi. Elle devait se passer de capteurs... Lire la suite
Produire des salissures standardisées sur une grande variété de textiles et selon les normes les plus élevées - tel est le processus que l'entreprise de Swissatest ... Lire la suite
14 déc. 2022
La technologie au service du bien : pourquoi nous faisons ce que nous faisonsEn 2022, nous étions tous confrontés à de nouveaux défis supplémentaires et différents... Lire la suite
Où cette palette doit-elle aller exactement ? Une question souvent posée par tous les conducteurs de chariots élévateurs au cours de leur travail quotidien. La solution RFID... Lire la suite
L'automatisation des processus logistiques gagne en importance - y compris dans les petites et moyennes entreprises. Pour rester compétitives, elles ont besoin de solutions de systèmes de... Lire la suite
Nous vivons une époque turbulente et mouvementée et les vents contraires se font sentir dans le secteur du transport maritime. Par exemple, la réglementation de l'OMI relative à... Lire la suite
De plus en plus d'installations de production industrielle, parmi lesquelles un nombre croissant de petites et moyennes entreprises de fabrication, ont compris que les applications robotiques offrent la... Lire la suite
Comment les produits et les marchandises seront-ils transportés demain ? Comment pouvons-nous produire de manière plus efficace en termes de ressources ? Comment pouvons-nous mieux visualiser... Lire la suite
11 voies réparties entre 5 tubes de tunnel. 73 mètres de large, pouvant accueillir jusqu'à 150 000 véhicules par jour. Un paysage de parc luxuriant sur un tronçon de... Lire la suite
L'automatisation de la logistique a le vent en poupe. Que ce soit en raison de la transformation numérique, de la pandémie mondiale ou de l'accent général mis sur un plus haut... Lire la suite
Women in AI & Robotics est un réseau mondial d'expertes et de professionnelles de l'intelligence artificielle et de la robotique. Lors du SICK Solution Hackathon, cinq jeunes femmes de cette... Lire la suite

Résultat(s) 73 - 96 de 202