Pourquoi SICK a décidé d’agir
La biodiversité, c’est la diversité des espèces, des habitats et du patrimoine génétique. La diminution insidieuse de cette diversité représente un défi à maîtriser par l’ensemble de la société. Pour préserver la biodiversité, des mesures internationales, régionales, mais aussi locales s’imposent.
A l’époque du changement climatique et de la pénurie des ressources, SICK assume sa responsabilité sociétale, veut lutter contre la diminution de la diversité des espèces au niveau local et être un modèle pour son personnel et ses clients. L’effet d’imitation est explicitement désiré !
Renforcer activement la biodiversité
Dans le champ d’action de la « biodiversité », des idées sont développées et réalisées pour préserver et renforcer la diversité des espèces sur les sites de SICK. Ainsi, dans un premier temps, les potentiels de biodiversité ont été identifiés sur plusieurs sites en 2018.
L’objectif est de réserver une place à la diversité des espèces sur les espaces verts des sites de SICK. Abeilles sauvages, papillons, lézards, sauterelles et bien d’autres habitants de la faune et de la flore y trouveront un espace de vie.
Pour cela, toutes les surfaces libres doivent être converties en prés fleuris et en prairies naturelles dans toute l’Allemagne jusqu’en 2022 (à l’exception des prés fortement fréquentés et des fosses de drainage). Nous voulons transformer les surfaces libres de tous les sites de production de SICK dans le monde en prés fleuris et naturels jusqu’en 2025.
Selon la constitution des surfaces sur les différents sites, des habitats individuels pour les insectes, les oiseaux et les chauves-souris seront créés. Un grand nombre d’actions ont déjà été mises en œuvre et seront étendues à l’avenir. Voici quelques exemples :
- Territoire de chasse des chauves-souris à Waldkirch : les chauves-souris font partie des mammifères les plus menacés de notre région. Non seulement, leur habitat diminue sans cesse, mais elles souffrent aussi du manque de nourriture. Au siège principal de SICK, on a mis en place des troncs de chêne, car ils représentent un espace de vie essentiel pour les insectes qui sont la source d'alimentation principale des chauves-souris. Des vignes vierges et des clématites ont été plantées sur les troncs pour agrandir cet espace de vie et créer ainsi des ressources alimentaires diversifiées pour la chauve-souris. Comme les chauves-souris utilisent avant tout l’écholocalisation pour s’orienter, elles préfèrent des structures linéaires pour se repérer. L’alignement des troncs de chênes en forme d’allée, en synergie avec le positionnement des bureaux de SICK, offre donc des conditions idéales pour un territoire de chasse. En outre, des boîtes ont été installées pour les chauves-souris où elles peuvent se retirer durant la journée, élever leurs petits ou hiberner.
- Souches de bois mort à Buchholz : Les souches de bois mort près du centre de distribution de SICK à Buchholz offrent un espace de vie à de nombreuses espèces comme par exemple les insectes, les oiseaux et les chauves-souris pour les prochains 20 à 30 ans. Le gravier calcaire au sol héberge également d’autres espèces animales et végétales en voie de disparition qui ont besoin d’une terre maigre pour vivre. Les troncs proviennent d’une mesure d’entretien du paysage, c’est-à-dire d’un déboisement.
- L’aménagement écologique de fosses de drainage comme zone humide provisoire : Les fosses de drainage existantes ont elles aussi été étendues près du centre de distribution européen de SICK à Buchholz ; leur section a été agrandie et trois creux ont été créés. Une couche d’argile supplémentaire freine l’infiltration de l’eau. Ainsi, un nouvel écosystème a vu le jour :
- des zones humides avec des plantes hautement spécialisées capables de s’adapter à l’alternance d’un milieu sec et d’un milieu humide
- une zone intermédiaire
- Une zone sur le versant sud avec un sol riche
- Reboisement avec des bois idéaux pour nourrir les oiseaux et des espèces locales : chaque année, SICK organise une académie pour la protection du climat pour enfants et adolescents sur certains de ses sites. Au cours d’actions de reboisement organisées en collaboration avec « Plant for the planet », plus de 150 arbres et bosquets, qui comportent des espèces rares et précieuses comme l’alisier et le cormier, ont été plantés chez SICK.