Dank des skalierbaren Vision-Sensors PLOC2D für Kommissionierprozesse können Kunden von Kassow Robots Anwendungen besonders einfach integrieren und konfigurieren.
Cobot von Kassow Robots vereinfacht Kommissionierungsprozesse dank Roboterführungssystem
Kassow Robots, ein Cobot-Hersteller aus Kopenhagen, hat den Vision-Sensor PLOC2D von SICK in seine leichten 7-achsigen Roboter integriert, um Verbesserungen bei Kommissionierprozessen zu erreichen. Der Vision-Sensor vereinfacht die Einrichtung und bietet Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen mit unterschiedlichen Nutzlasten und Reichweiten. Das PLOC2D-System ist leicht zu bedienen. Mit seiner hochwertigen Bildverarbeitungshardware kann es Teile schnell und zuverlässig lokalisieren. Die intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Einrichtung und Wartung des Systems in Produktionsumgebungen. Mit der Integration des Vision-Systems möchte Kassow Robots die Nutzung seiner Produkte vereinfachen und seinen Kunden und Partnern einen größeren Mehrwert bieten.
Herkömmliche Cobots haben in der Regel sechs Achsen. Unter beengten Platzverhältnissen sind deshalb ihre Möglichkeiten beim Ausführen von Arbeitsaufgaben und zum Bewegen des Greifarms eingeschränkt. Mit der Einführung der fünf 7-Achsen-Cobot-Modelle steigert Kassow Robots die Flexibilität und Vielseitigkeit. Die leichten Roboter der neuen Baureihe können sogar um Ecken greifen und auf engstem Raum arbeiten. Ihre Geschicklichkeit kommt menschlichen Armen nahe. Im Vergleich zu 6-Achsen-Cobots kann damit ein wesentlich breiteres Anwendungsspektrum abgedeckt werden. Bei beengten Platzverhältnissen ist ein 7-Achsen-Cobot in der Regel eine bessere Wahl als ein 6-Achsen-Cobot. Kassow Robots bietet fünf Modelle mit Reichweiten bis 1.800 mm, Nutzlasten bis 18 kg und Geschwindigkeiten bis 225 Grad/Sekunde an.
Geführte Cobots mit größerem Nutzwert
Global Sales Manager Dieter Pletscher hat seinen Arbeitsplatz in der neuen Firmenzentrale in der Nähe des Kopenhagener Flughafens. Er ist überzeugt, dass das Roboterführungssystem den Wert von Cobot-Anwendungen erheblich steigert. Es eignet sich für komplexe Anwendungen, bei denen die Positionen der Objekte nicht immer vollständig vorhersehbar sind, sowie für Anwendungen mit geneigten und gekrümmten Objekten. Bei Standard-Bildverarbeitungssystemen treten typischerweise Probleme auf, sobald Änderungen in der Anwendung vorgenommen werden. Mit PLOC2D von SICK hat das Unternehmen jedoch ein skalierbares, intuitiv zu bedienendes und einfach zu konfigurierendes Roboterführungssystem gefunden, das mit einer Vielzahl von Robotergrößen funktioniert und ohne langwierige Einlernphasen in Produktionsumgebungen überführt werden kann.
Einfache Einrichtung mit integrierter Schnittstelle
Henrik Bostrup, Business Development Manager bei SICK Dänemark, berichtet, dass durch die Implementierung des PLOC2D-Systems in die Cobot-Steuerung von Kassow Robots die Inbetriebnahmezeiten drastisch reduziert werden konnten. Dadurch ist es nun möglich, schnell zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln. PLOC2D ist ein Bildverarbeitungssystem zur 2D-Teilelokalisierung mit hochwertiger Hardware und zuverlässigem Lokalisierungsalgorithmus. Das Zusammenspiel der Systemelemente ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Teilelokalisierung. Das Gehäuse hat die Schutzart IP65 und ist dank einer intuitiven Mensch-Maschine-Schnittstelle einfach einzurichten und zu warten. Das System wird direkt an die Robotersteuerung angeschlossen und ist sofort einsatzbereit. SICK bietet integrierte Lösungen für Kommissionierprozesse sowie spezielle integrierte Lösungen für Kassow Robots an.
Bosch Rexroth öffnet Türen zu Märkten
Bosch Rexroth, ein führendes Unternehmen in der Fabrikautomation, hat 2022 eine Mehrheitsbeteiligung an Kassow Robots erworben. Diese Partnerschaft wird es Kassow Robots ermöglichen, seine Geschäftstätigkeit auszuweiten, neue Märkte für sein Cobot-Portfolio zu erschließen und die Produktion in Kopenhagen auszubauen. Der Gründer und Geschäftsführer von Kassow Robots, Kristian Kassow, freut sich über die neuen Wachstumsmöglichkeiten.
Wachstumsplan
Um seine ehrgeizigen Wachstumspläne zu verwirklichen, möchte Kassow Robots alle Funktionen im Zusammenhang mit Kommissionierprozessen vereinfachen. PLOC2D ist dafür das System der Wahl, weil es über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügt und einfach einzurichten und zu bedienen ist.
SICK wird als wertvoller Partner angesehen, der die Vision und den Ansatz des Unternehmens versteht. Die PLOC2D-Produktreihe für Kommissioniersysteme ermöglicht es Kunden und Partnern des Unternehmens, einen großen Schritt in Richtung des Einsatzes von Bildverarbeitungstechnologien in ihren eigenen Anwendungen zu machen.
Weltweit präsent
Das Vertriebsnetz von Kassow Robots wird weltweit ausgebaut. Um die Kunden vor Ort betreuen zu können, hat sich Kassow Robots mit dem Niederlassungsnetz und den kompetenten Application-Teams von SICK zusammengetan. Durch diese Zusammenarbeit wird der Lösungsprozess vereinfacht und der Aufwand für die Einrichtung von Standardkommissionierprozessen minimiert. Sales Manager Pletscher betonte die Möglichkeit, mit Unterstützung der Application-Teams von SICK den Kunden einen Kundendienst vor Ort anzubieten.
Weitere Beiträge
Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr