Zuverlässig und bedienfreundlich tragen die Lichtschranken W11-2 und W4-3 von SICK beim Schweizer Handelsunternehmen Avesco AG ihren Teil zu einem schnellen Lieferservice für Baumaschinen-Komponenten bei.
Lichtschranke bei Avesco AG
Mirco Scheidegger, Logistikleiter bei Avesco AG
"Um den Kunden einen noch besseren Lieferservice bieten zu können, haben wir den Systemlieferanten Gilgen Logistics AG beauftragt, das Ersatzteilelager zu modernisieren und ein neues Kleinteilelager mit 14400 Stellplätzen auf 15 Ebenen zu integrieren", erklärt Mirko Scheidegger, Logistikleiter bei Avesco. In der Regel kann jetzt eine am Abend getätigte Bestellung schon am nächsten Morgen beim Kunden eintreffen. "Bis zu 400 Behälter können pro Stunde kommissioniert werden - und das rund um die Uhr" ergänzt Roman Bollinger, stellvertretender Logistikleiter. Möglich wird die schnelle Auslieferung durch hochoptimierte Materialflussprozesse im Lager, in dem die Lichtschranken von SICK eine wichtige Rolle spielen.
WL11-2: sichere Detektion im Palettenlift

Klein-Lichtschranke WL11-2
Zum Baumaschinenlager von Avesco gehört eine leistungsfähige Palettenfördertechnik. Die Klein-Lichtschranken WL11-2 stellen sicher, dass Paletten am Eingang und Ausgang eines Palettenlifts sicher detektiert und am richtigen Ort gestoppt werden. Die Lichtschranke WL11-2 mit PinPoint-LED erkennt zwischen 0,1 bis 5 Metern jede Art von Palette exakt - unabhängig von der Oberflächenhelligkeit oder einer eventuellen Folienumwicklung. "Dadurch erreichen die Sensoren ein Höchstmaß an Detektions- und Schaltsicherheit", bestätigt Roman Bolliger. Die Inbetriebnahme ist zudem einfach, schnell und erfordert kein besonderes Fachwissen. Die Lichtschranken von SICK sorgen in den Lagern der Avesco AG dafür, dass die richtige Teile am richtigen Platz landen.
W4-3: platzsparend und leistungsstark im Behälterlager
Reflexions-Lichtschranke WL4-3
Das neue Kleinteilelager birgt vielseitige Herausforderungen. Zum einen können die Avesco-Kunden meist nicht lange auf Ersatzteile warten - es muss also schnell gehen. Zum anderen herrscht Platzknappheit im Lager. Kompakte Sensoren waren erforderlich. Die Miniatur-Lichtschranken W4-3 erfüllen alle Anforderungen: Zahlreiche Reflexions-Lichtschranken WL4-3 und Reflexions-Lichtaster WTB4-3 erfassen zuverlässig die kompakten Ersatzteilkisten in der Behälterfördertechnik des hochfrequentierten Ersatzteilelagers. Die Lichtschranke ist gerademal so groß wie ein Würfelzucker, dabei jedoch extrem robust und kann selbst in sehr beengter Umgebung eingesetzt werden. Aufgrund der platzsparenden Baugrösse, der extremen Robustheit und der einfachen und schnellen Inbetriebnahme sind sie bestens geeignet für die Integration in die beengte Behälterfördertechnik. "Trotz kleiner Abmessungen machen sie keine Abstriche bei der Performance", bestätigt Mirko Scheidegger.
Lob für Service und bedienfreundlicher Sensorik von SICK
Im Avesco-Projekt überzeugte SICK durch kompetente Beratung und flexible Umsetzung kundenspezifischer Wünsche wie beispielsweise in Bezug auf die Standardisierung der Anschlusstechnik. Lob aus den Reihen der Verantwortlichen ernten auch die Sensoren von SICK: "Sie sind robust, zuverlässig, bedien- und wartungsfreundlich", sagt Mirko Scheidegger. "Unsere Mannschaft hatte damit keinerlei Probleme." Bestätigt wird dies von seinem Kollegen Roman Bolliger: "Für uns als Anlagenbetreiber ist es im Ernstfall ein Leichtes, die Sensoren zu wechseln und korrekt einzustellen."
- Info Avesco AG: Die Avesco AG in Langenthal in der Schweiz vertreibt Handelsprodukte in den Sparten Baumaschinen, Bautechnik, Anlagenbau, Fördertechnik-und Energiesysteme. Zu ihren Lieferanten gehören u.a. der Baumaschinenhersteller CAT, das Bautechnikunternehmen Sandvik oder Yale in der Sparte Fördertechnik
- Produktinformationen: Miniatur-Lichtschranke W4-3, Klein-Lichtschranke W11-2, Reflexions-Lichttaster WTB4-3
- Produktportfolio: Miniatur-Lichtschranken, Klein-Lichtschranken
- Kundeninformation: Avesco AG, Gilgen Logistics AG