Energiemonitoring vom Sensor bis in die Cloud: nachhaltig produzieren und Kosten sparen

04.08.2021

GO BEYOND. Discovery #8 

Nachhaltigkeit gewährleisten und Energieverbräuche reduzieren sind in wohl jeder Branche das Gebot der Stunde. Die SICK AG entwickelt seit der Unternehmensgründung vor 75 Jahren Sensorlösungen für eine bessere Umwelt und hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 seine Netto-Treibhausgasemissionen weltweit auf null zu senken. Dieses Engagement und das Knowhow für Ressourcenschonung und Umweltschutz haben zugleich Tradition und Zukunft. Dies beweisen die innovativen Lösungen für das Energiemonitoring auf der Basis des smarten Durchflusssensors FTMg.

SICK setzt an allen Standorten seit Jahrzehnten energiesparende und nachhaltige Maßnahmen in Produktion, Logistik und anderen, energierelevanten Bereichen um.
SICK setzt an allen Standorten seit Jahrzehnten energiesparende und nachhaltige Maßnahmen in Produktion, Logistik und anderen, energierelevanten Bereichen um.

SICK setzt an allen Standorten seit Jahrzehnten energiesparende und nachhaltige Maßnahmen in Produktion, Logistik und anderen, energierelevanten Bereichen um. Die Anforderungen der eigenen Werke als „interne Kunden“, aber auch zahlreiche Projekte mit externen Kunden und deren Wünsche generieren regelmäßig neue Produkt- und Lösungsideen, um mit Hilfe von Sensoren die Umwelt lebenswert zu halten. Dabei zeigt sich immer wieder, dass sich Ressourceneffizienz und Kosteneffizienz ergänzen – also die Umwelt und die Unternehmen gemeinsam profitieren. Eines der jüngsten Beispiele hierfür ist der FTMg (Flow Thermal Meter for gases), um den herum SICK ein abgestuftes Lösungskonzept für das Druckluftmonitoring konzipiert hat.

 

FTMg: Durchflussmessung in pneumatischen Systemen

Der FTMg ist multifunktionalen Durchflusssensor für nicht korrosive Gase, der zusätzlich auch die Temperatur und den Prozessdruck messen kann. Eingesetzt wird er in pneumatischen Systemen, um Verbräuche von Druckluft zu messen und in kWh auszugeben, sowie den Prozessdruck zu überwachen. Dabei ist er in der Lage, Mehrverbräuche durch Leckagen im Pneumatiknetz zu erkennen und so durch gezielte Wartung unnötige Energiekosten zu vermeiden. Die Daten, die der Sensor bereitstellt, können darüber hinaus noch genutzt werden, um Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs nach ISO 50001 abzuleiten. Konkret sind dies z. B. das An- und Abschaltmanagement von Prozessen und Maschinen, die Kompressorregelung oder das Spitzenlastmanagement. Damit kann der Sensor einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und ressourcenschonende sowie energie- und kosteneffiziente Produktion leisten. Das beweisen Anwendungen in verschiedenen Werken von SICK sowie Projekte mit Pilotkunden.

Applikationssoftware
Durchflusssensoren
Durchflusssensor mit Energiemessung
FTMg

 

Intelligenter Sensor, Integration in Ihr System oder ganzheitliche Lösung?

Der Durchflusssensor FTMg zur Echtzeit-Energiemessung ist eine von verschiedenen Sensorlösungen für die Pneumatik, die das Portfolio von SICK bereithält. Mit diesem Sensor ist derzeit eine skalierbare Lösung für das Druckluftmonitoring in drei Ausbaustufen im Angebot: der FTMg inklusive Webserver stand-alone, ein oder mehrere FTMg mit einem IIoT-Gateway, z. B. dem TDC-E von SICK zur Datenvorverarbeitung und -integration in kundenspezifische MES-, Cloud- oder Energiemanagementsysteme sowie die Monitoring Box als Komplettlösung für FTMg-Durchflusssensoren inklusive Monitoring App, Dashboard mit Alarmfunktion, Integration und entsprechenden Software- und Cloudservices. Wichtig dabei: die Lösungen „leben“, das heißt SICK steht als kompetenter Partner zur Verfügung, der die Lösungen für das Druckluftmonitoring bis hin zu Software und Integration mit dem Anwender gemeinsam adaptiert, integriert und bereits umgesetzt hat.

Die Monitoring Box als Komplettlösung für FTMg-Durchflusssensoren
Die Monitoring Box als Komplettlösung für FTMg-Durchflusssensoren

 

Große Anreize, sich mit Energie- und Druckluftmonitoring zu beschäftigen

In vielen Unternehmen rückt das systematische Energiemanagement zunehmend in den Vordergrund. Ihnen geht es darum, ihre Energieverbräuche transparent erfassen und so ihre Energiekosten senken zu können. In den Mittelpunkt des Interesses rückt dabei zunehmend das Druckluft-Monitoring, denn Druckluft zählt – neben der elektrischen Energie – zu den in der Industrie am häufigsten genutzten Energieformen. Zu den teuersten gehört sie definitiv. Das Monitoring des Druckluftverbrauchs erfolgt daher mit dem Ziel, über einen effizienten Maschinenbetrieb und das Verwenden einwandfreier Pneumatikkomponenten einen kosteneffizienten und nachhaltigen Einsatz dieser Energieform zu gewährleisten.

Der Durchflusssensor FTMg zur Echtzeit-Energiemessung ist eine von verschiedenen Sensorlösungen für die Pneumatik, die das Portfolio von SICK bereithält.
Der Durchflusssensor FTMg zur Echtzeit-Energiemessung ist eine von verschiedenen Sensorlösungen für die Pneumatik, die das Portfolio von SICK bereithält.

 

Ein weiterer Grund, weshalb sich Unternehmen mit diesem Thema befassen, liefert die ISO 50001: Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung. Diese Norm hilft nicht nur, ein solches Managementsystem aufzubauen, sondern ist auch eine Grundlage für dessen Zertifizierung. Diese wiederum ist in Deutschland eine Voraussetzung für die Teilbefreiung energieintensiver Unternehmen von der EEG-Umlage sowie für die Entlastung produzierender Unternehmen von der Strom- und Energiesteuer. Zudem hilft sie Unternehmen dabei, Fördermittel für Investitionen u. a. in Soft- und Hardware für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Sensorik zu erhalten, die im Zusammenhang mit der Einrichtung oder Anwendung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems erfolgen.

 

Vielfältige Interessengruppen für Druckluft-Monitoring

Interesse an Energie- und Druckluftmonitoring haben die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche. Produktionsingenieure beispielsweise wollen Druckluftverbräuche von Bauteilen und Anlagentypen vergleichen. Produktionsverantwortliche treibt die Frage um, wie sie durch eine dynamische Leckageprüfung im laufenden Betrieb Maschinenausfälle und Stillstandszeiten vermeiden können und wie hoch ein möglicher Druckluftverbrauch außerhalb der Produktionszeit ist. Sie möchten Spitzenlasten erkennen, um beispielsweise die Kompressorregelung anpassen zu können. Zudem legen sie Wert auf ein übersichtliches Dashboard, auf dem sie alle Durchflusssensoren und deren Status sehen können.

Dem Instandhalter geht es darum, Hauptdruckluftverbraucher zu identifizieren, rechtzeitig über das Überschreiten bestimmter Grenzwerte informiert zu werden, mögliche Leckagen schnell zu finden und natürlich auch um die Planung rechtzeitiger Wartungen an der Energiezufuhr. Die Interessen von Energie- und Umweltbeauftragten sind schon aus dem Jobtitel unmittelbar nachvollziehbar – bis hin zur Zertifizierung des Unternehmens nach ISO 50001. Kostenrechner und Controller möchten einen möglichst detaillierten Kostenüberblick über Anlagen, Prozesse und Produkte haben, um die Herstellkosten genauer berechnen zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben. Und als Inhaber, Geschäftsführer oder Vorstand möchte man natürlich immer über mögliche Einsparmöglichkeiten informiert sein.

In vielen Unternehmen rückt das systematische Energiemanagement zunehmend in den Vordergrund.
In vielen Unternehmen rückt das systematische Energiemanagement zunehmend in den Vordergrund.

 

Erste Umsetzungen inhouse und mit Pilotkunden

Die Motivation, ein systematisches Energie- und Druckluftmonitoring umzusetzen, speist sich also aus einer heterogenen innerbetrieblichen Gemengelage. Dies gilt auch für die ersten Umsetzungen, die SICK in verschiedenen eigenen Werken realisiert hat. Am Standort Freiburg-Hochdorf überwacht der FTMg mit einem TDC-E als Gateway die Druckluftversorgung einer automatisierten Montageanlage. Dies gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb der Anlage und bringt Transparenz in Druckluftverbräuche und Kosten. Im Werk Reute werden FTMg zur Datenaufnahme an einer CNC-Maschine sowie in einer Fertigungslinie für Elektronikkarten eingesetzt. Dank seiner Multifunktionalität eignet sich der Sensor nicht nur zum Druckluftmonitoring – er kann zusätzlich zum aktuellen Durchfluss in Volumen- und Massenstrom sowie Energie in kWh, Druck und Temperatur messen und live bereitstellen, beispielsweise für die Monitoring Box. Am Firmensitz in Waldkirch bewährt sich der FTMg – per IoT-Gateway TDC-E integriert in das werksweite Energiemonitoring – im Dauerbetrieb in Klimaschränken für Sicherheits-Laserscanner.

Auch bei ersten Pilotkunden kommen die verschiedenen Ausbaustufen des Druckluftmonitorings mit dem FTMg zum Einsatz. Besonders die Komplettlösung mit der Monitoring App stößt auf großes Interesse, beispielsweise bei BOCK im bayerischen Postbauer-Heng. Als Hersteller von qualitativ hochwertigen Komponenten für Bürostühle, Loungemöbel und die Automobilindustrie beliefert BOCK über seine internationalen Standorte die großen Marken der Branchen direkt oder indirekt. Nach eingehender Analyse der Anforderungen und technischer Beratung durch SICK wurde das Energiemanagementsystem des Druckluftsystems in einer Halle gemeinsam mit BOCK geplant, ausgearbeitet und installiert. Ein zusätzlicher Mehrwert wird sein, dass Betriebskosten der Druckluft genauer betrachtet werden können. „Wir erhalten von SICK eine maßgeschneiderte Lösung, die alles abdeckt: standardisierte Hardware, spezifisch für uns entwickelte Software sowie eine zukunftsgerechte und sicherheitsverschlüsselte Konnektivität bis in die Cloud,“ bestätigt Christian Bock, technischer Geschäftsführer Engineering / Processes bei BOCK.

Wer sich tiefer für die Thematik Energie- und speziell Druckluftmonitoring interessiert, findet weitere Informationen im SICK-Whitepaper „Multifunktionales Monitoring von Druckluftverbräuchen für Energiemanagementsysteme nach ISO 50001:2018“.

 

Lesen Sie mehr

Schlüsselfertige Vision-Lösung: Inspektion durch den Flaschenhals

Lesen Sie mehr

Condition Monitoring in der Energieversorgung: Antworten aus der Zukunft

Lesen Sie mehr

Prozesse in Solarkraftwerken optimieren – Sonne unter Strom

Lesen Sie mehr

The products
featured in this
article are now
supplied by Endress+Hauser.

Click here for the products on endress.com