Südafrikas größter Stromerzeuger ESKOM misst seine Emissionsmassenströme mit SICK

20.09.2013

Staubkonzentrationen kontinuierlich überwachen und damit gleichzeitig die südafrikanischen Umweltauflagen erfüllen: Das ist die Aufgabe, die sich ESKOM, der größte Stromerzeuger Südafrikas gestellt hat. Um die Emissionsmassenströme zuverlässig zu ermitteln, wurden das Transmissions-Staubmessgerät DUSTHUNTER T200 und das Gasdurchflussmessgerät FLOWSIC100 H von SICK ausgewählt.Prozessautomation ESKOM betreibt mehrere große Kraftwerke, die fossile Brennstoffe einsetzen. Deshalb die örtliche Anbindung an Kohleminen. ESKOM versorgt nicht nur Südafrika, sondern auch Staaten südlich der Sahara mit Strom.


Keine Verhandlungssache

ESKOMDie Überwachung der Emissionen ist nicht nur für die Prozessoptimierung äußerst wichtig. Sie ist auch von der südafrikanischen Behörde vorgeschrieben und wird durch eine hoch spezialisierte Umweltpolizei, die Green Scorpions, kontrolliert und forciert. Sollten vorgegebene Grenzwerte ständig überschritten werden und der Betreiber keine Gegenmaßnahmen einleiten, sind Geldstrafen fällig. Halten die Verstöße gegen die Einhaltung der Grenzwerte weiter an, dann muss die Produktion runtergefahren werden. Deshalb will ESKOM bei der Überwachungs- und Messtechnologie auf Nummer sicher gehen: robust soll sie sein, genau und hoch zuverlässig mit einer 24/7-Schaltung zur Behörde. Um die Emissionsmassenströme zuverlässig zu ermitteln, wurden das Transmissions-Staubmessgerät DUSTHUNTER T200 und das Gasdurchflussmessgerät FLOWSIC100 H von SICK ausgewählt.

 

Konzentriert Staub messen


DUSTHUNTER T200 Transmissions-Staubmessgerät DUSTHUNTER T200

 

Transmission ist ein weitverbreitetes optisches Verfahren, ideal zur Messung mittlerer und hoher Staubkonzentrationen. Der DUSTHUNTER T200 enthält eine automatische Verschmutzungsmessung und -korrektur, die rechtzeitig warnt, wenn die Verschmutzung der Messoptik das zulässige Maß überschreitet. Außerdem ist er mit einer automatischen Selbstausrichtung der Optik ausgestattet, die nur SICK bietet. Sie korrigiert einen Verzug der optischen Achse, wie er etwa durch die thermische Ausdehnung des Schornsteins hervorgerufen wird. Beides reduziert Wartungseinsätze. Die automatische Selbstausrichtung erleichtert außerdem die Inbetriebnahme des Gerätes.


In jedem Fall Durchfluss messen


FLOWSIC 100H Gasdurchflussmessgerät FLOWSIC100 H

Den Gasdurchfluss in Schornsteinen mit Kanaldurchmessern über drei Metern messen - hier geht ohne Ultraschall eigentlich gar nichts. Niedrige Strömungsgeschwindigkeiten und Verwirbelungen des Gasstroms lassen konventionelle Messtechnik versagen. Ganz kompliziert wird es bei stark gestörter Gasströmung, beispielsweise infolge kurzer Ein- und Auslaufstrecken. Oder wenn staubbeladenes Gas die Sonden verschmutzt. Dafür gibt es jetzt das FLOWSIC100 H. Die Sonden bewältigen jeden Kanaldurchmesser, ungünstigste Strömungsverhältnisse, verschmutzte Gase sind dank verschiedener Sondenlängen für jede Wanddicke einsetzbar.


DeNox-Steuerung mit dem SCR (selective catalytic reduction) Bypass System von SICK

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden