Sicherheit und Navigation für LGVs in der Produktionslogistik dank einer verlässlichen Partnerschaft

13.03.2023

Von Italien aus in die ganze Welt: sorgfältiges, effizientes und sicheres Verpacken und Handhaben von Produkten. Dafür steht OCME. Im Herzen der Industrieregion im Nordosten Italiens hat ein Vorzeigeunternehmen seinen Hauptsitz, das zu den weltweit größten Herstellern von Verpackungstechnologie gehört. Den Erfolg seiner LGV-Lösungen (= Laser Guided Vehicles) verdankt es unter anderem seiner langjährigen Partnerschaft mit SICK.

Seit 20 Jahren liefert OCME seinen Kunden eine breite Palette von Lösungen für das Verpacken von Produkten. Von der Abfüllung viskoser Flüssigkeiten über das Verpacken und Palettieren bis zu LGVs für die betriebsinterne Logistik. Für die Produktionslogistik entwickelt OCME Handling-Technologien und insbesondere lasergeführte Fahrzeuge als Schlüssel zur Optimierung des integrierten Logistikmanagements.

„Als mittelständisches Unternehmen können wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden entwickeln“, erklärt Roberto Schenetti, Sales Manager AGV bei OCME. „Auf nahezu beliebige neue Anforderungen von Kunden können wir mit entsprechenden Anpassungen reagieren.“ Das Flaggschiff von OCME ist die AURIGA-Baureihe, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und hohe Einsatzflexibilität auszeichnet und für eine schnelle und einfache Implementierung ausgelegt ist.

Das Flaggschiff des OCME-Portfolios ist die äußerst zuverlässige und flexible AURIGA-Reihe
Das Flaggschiff des OCME-Portfolios ist die äußerst zuverlässige und flexible AURIGA-Reihe.
Das Flaggschiff des OCME-Portfolios ist die äußerst zuverlässige und flexible AURIGA-Reihe
Das Flaggschiff des OCME-Portfolios ist die äußerst zuverlässige und flexible AURIGA-Reihe.

Partnerschaft mit SICK macht den Unterschied auf dem Markt

Nach wie vor kommt es auf dem Markt auf qualitativ hochwertige Produkte an. Gleichzeitig sind die Marktentwicklungen hyperkomplex und unberechenbar. Wie stellt man sich auf die Herausforderungen eines derart unbeständigen Umfelds ein? Sich auf Partner verlassen zu können, macht den Unterschied aus.

Roberto Schenetti (rechts), Sales Manager AGV bei OCME, im Gespräch mit Giorgia Gandolfi.
Roberto Schenetti (rechts), Sales Manager AGV bei OCME, im Gespräch mit Giorgia Gandolfi.
Roberto Schenetti (rechts), Sales Manager AGV bei OCME, im Gespräch mit Giorgia Gandolfi.
Roberto Schenetti (rechts), Sales Manager AGV bei OCME, im Gespräch mit Giorgia Gandolfi.

Schenetti betont: „Unsere Partnerschaft mit SICK ist das Ergebnis eines langen Auswahlprozesses. Wir haben unseren Markt sorgfältig analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass SICK uns eine Partnerschaft anbieten konnte, die für uns einen weitaus höheren Wert hat als die reine Nutzung von Technologie.“ Die Partnerschaft zwischen SICK und OCME ist in den letzten 20 Jahren an vielen Herausforderungen gewachsen. „In den letzten zwei Jahrzehnten hat SICK uns mit den richtigen Sensorlösungen versorgt, um neue Typen von LGVs zu entwickeln, die veränderte Marktanforderungen erfüllen können.“

 

Wie sieht die Zukunft aus? Safety First mit dem Sicherheitslaserscanner microScan3

Apropos Wachstum: Was wird die Zukunft bringen? Obwohl LGVs bereits sehr sichere Fahrzeuge sind, zum Beispiel im Vergleich manuell gefahrenen Gabelstaplern, wollen OCME und SICK Systeme entwickeln, mit denen die Sicherheit von Produktionslogistikfahrzeugen sprunghaft erhöht wird. Der Sales Manager von OCME erläutert: „Die Zukunft ist sehr schwer vorherzusagen. Aber ich gehe davon aus, dass sich die Sicherheitsstandards unserer Fahrzeuge kontinuierlich erhöhen werden.“ Auch in den kommenden Jahren wird Sicherheit höchste Priorität haben.

Sicherheitslaserscanner
Der robuste Sicherheitslaserscanner – herausragend intelligent
microScan3
Wird auch in den nächsten Jahren höchste Priorität haben - Sicherheit für Mensch und Fahrzeug.
Wird auch in den nächsten Jahren höchste Priorität haben - Sicherheit für Mensch und Fahrzeug.
Wird auch in den nächsten Jahren höchste Priorität haben - Sicherheit für Mensch und Fahrzeug.
Wird auch in den nächsten Jahren höchste Priorität haben - Sicherheit für Mensch und Fahrzeug.

Das Herzstück dieses Projekts ist eine verbesserte Lösung „made in SICK“: der robuste Sicherheitslaserscanner microScan3. Auf den Fahrzeugen von OCME ermöglicht er die Schaffung eines virtuellen Sicherheitsbereichs um das Fahrzeug, in dem Objekte und Personen identifiziert und geschützt werden können. Bei Begegnungen kommuniziert der Sensor mit dem Fahrzeug und weist es an, abzubremsen oder anzuhalten. „Auf diese Weise stellen wir sicher, dass das Fahrzeug keine Sach- oder Personenschäden verursacht“, erklärt Schenetti.

Das Herzstück des Projekts - der robuste SSicherheitslaserscanner microScan3.
Das Herzstück des Projekts - der robuste Sicherheitslaserscanner microScan3.
Das Herzstück des Projekts - der robuste SSicherheitslaserscanner microScan3.
Das Herzstück des Projekts - der robuste Sicherheitslaserscanner microScan3.

 

Win-Win-Situation für Innovationen in der Produktionslogistik

Vertrauen, kontinuierliche Weiterentwicklung und technologische Innovationen sind die Grundlage für eine erfolgreiche Partnerschaft. OCME und SICK sind ein überzeugendes Beispiel dafür, dass eine verlässliche Beziehung zwischen Geschäftspartnern auch in einer hochdynamischen Branche wie der Produktionslogistik zu einer Win-Win-Situation führt.

 

Weitere Beiträge

Autonome Fahrzeuge von Asseco CEIT – voll ausgestattet mit intelligenter Sensorik

Lesen Sie mehr

Höhere Autonomie dank modularer Fahrzeugflotte: lückenloser Indoor- und Outdoorbetrieb in der Intralogistik

Lesen Sie mehr

Automatisierung in der Intralogistik: die Perfektionierung des fahrerlosen Gabelstaplers

Lesen Sie mehr

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden