Dekarbonisierung: Gasanalyse und Durchflussmessung für Transfer- und Prozessanwendungen

16.10.2023

Der bedeutendste Ansatz zur Reduktion von CO2 in der Öl- und Gasindustrie ist die Abscheidung von Kohlendioxid und deren Transport über Pipelines oder Schiffe. Auch werden in Zukunft immer mehr Pipelines nicht nur Gas, sondern auch Wasserstoff transportieren. SICK bietet ein breites Produktportfolio zur Gasanalyse und Durchflussmessung.

Heute Teil zwei unserer Serie zum Thema Dekarbonisierung mit dem Fokus auf die Öl- und Gasindustrie 

 Immer mehr Pipelines transportieren neben Gas auch Wasserstoff und SICK bietet ein viele Produkte zur Gasanalyse.
 Immer mehr Pipelines transportieren neben Gas auch Wasserstoff und SICK bietet ein viele Produkte zur Gasanalyse.

Dekarbonisierung in der Öl- und Gasindustrie mit CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage)

CCUS ist momentan eine der effektivsten Methoden im Bereich Gasförderung und Transport, CO2 Emissionen zu reduzieren oder gar eliminieren. Das Kohlendioxid kann aus verschiedenen Emissionsquellen abgeschieden, gesammelt und über Pipelines oder Schiffe für weitere Verarbeitungsschritte wie Lagerung oder Nutzung transportiert werden.

Mit der „Direct Air Capture“-Methode wird Kohlendioxid auch direkt aus der Luft entnommen. Gasdurchflussmessungen sind an jedem Übergabepunkt notwendig, um die Menge des aufgefangenen CO2, das gespeicherte Volumen oder die Weitergabe an andere Unternehmen zur Nutzung zu kontrollieren oder abzurechnen. Eine genaue Gasmessung mit dem Flow-Metering-System FLOWSKID ermöglicht eine exakte und fiskale Abrechnung mit den Unternehmen oder die Berechnung von CO2-Steuern und – Gutschriften.

Durchflussmesssysteme
Zuverlässige Komplettlösung für fiskale Messungen
FLOWSKID
Das Flow-Metering-System FLOWSKID von SICK.
Das Flow-Metering-System FLOWSKID von SICK.

Unabhängig vom Bestimmungsort des abgeschiedenen CO2 (Speicherung oder Nutzung) ist es wichtig, die Qualität des Gases und evtl. enthaltene Verunreinigungen zu messen und zu kontrollieren. Verunreinigungen können einen negativen Einfluss auf die weiteren Schritte und Prozesse bei der Verbreitung von CO2 haben. SICK bietet hierfür verschiedene Technologien an von extraktiven Messlösungen bis hin zu in-situ Messungen. Extraktiven Gasanalysatoren GMS800, CEMS-Lösungen MCS200HW oder MCS300P HW messen Qualität und Reinheit des CO2. Zusätzlich misst der In-situ-Gasanalysator GM35 die CO2 -Konzentration. Der Gasdurchflusszähler FLOWSIC600-XT bestimmt den exakten Gasdurchfluss.

Darüber hinaus bietet SICK verschiedene digitale Lösungen sowie Lösungen zur Datenverarbeitung wie die Konfigurationssoftware FLOWgate und i-diagnostics™ zur Lieferung von Daten zum Gerätezustand. Die Monitoring Box dient der analytischen Verarbeitung von Zustands- und Anwendungsdaten.

Zuverlässige Messungen bei Erdgas-Wasserstoffmischungen mit Gasdurchflusszählern von SICK

Die Erzeugung erneuerbarer Energien und deren Speicherung mithilfe von sauberen und energieeffizienten Technologien sind ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Energieversorgung. Die Umwandlung von Strom aus Windenergieanlagen oder anderen umweltfreundlichen Energiequellen in Wasserstoff – z. B. über die Elektrolyse - spielt dabei eine erhebliche Rolle. Nur somit kann die Energie effizient gespeichert oder über längere Wegstrecken transportiert werden.

Die Erzeugung erneuerbarer Energien und deren Speicherung sind ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Energieversorgung.
Die Erzeugung erneuerbarer Energien und deren Speicherung sind ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Energieversorgung.

Immer mehr Kunden möchten den Wasserstoff auch in das Gasnetz einspeisen, um die CO2-Emissionen bei späterer Verwendung des Gasgemischs z. B. in Gasturbinen zu reduzieren. Es ist abzusehen, dass die Technologie in den nächsten Jahren verstärkt Einzug halten wird. Mehr als 20% Wasserstoff soll schon bald in die Gasnetze eingespeist werden. Diese Einspeisung stellt die Branche vor große Herausforderungen und Fragen – etwa die der zuverlässigen Durchfluss- und Qualitätsmessung von Wasserstoff.

Gasdurchflusszähler von SICK bieten dies bereits heute, da z. B. der FLOWSIC600-XT die Konzentration von H2 im natürlichen Gas misst.

 

Lesen Sie die anderen Teile unserer Serie zum Thema Dekarbonisierung

Kohlenstoffarme Verbrennungs- und Produktionsprozesse

Lesen Sie mehr in Teil eins unserer Serie über Dekarbonisierung

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden