Elf Fahrbahnen, verteilt auf fünf Tunnelröhren. 73 Meter Breite mit Kapazitäten für bis zu 150.000 Fahrzeuge täglich. Auf drei Kilometern Länge überdacht von einer üppigen Parklandschaft: Der Gaasperdammertunnel in Amsterdam ist der größte und vielleicht spektakulärste Tunnel der Niederlande. Um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, verlassen sich dessen Betreiber IXAS sowie die Infrastrukturbehörde RWS Niederlande auf SICK Belgien als Servicepartner. Mit dem Smart Service Condition Monitoring ist IXAS immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konkrete Handlungsempfehlungen für die Servicemitarbeiter reduzieren die Wartungskosten von IXAS signifikant.
Condition Monitoring macht Gaasperdammertunnel in Amsterdam fit für Industrie 4.0
Stets klare Sicht
Für die größtmögliche Sicherheit in den Tunnelröhren, insbesondere bei zunehmender Verkehrsdichte, ist eine genaue Messung der Sichttrübung unerlässlich. VICOTEC450 von SICK saugt Luft aus dem Tunnelraum ab, heizt diese über den Taupunkt auf und ermittelt die Sichttrübung mittels Laserlichtstreuung. Die Tunnelsensoren kontrollieren kontinuierlich die Verschmutzung und messen den Luftdurchsatz. Mit Condition Monitoring lässt sich frühzeitig erkennen, wann eine Reinigung oder ein Filterwechsel erforderlich werden.
Datentransparenz steigert die Verfügbarkeit
Um einen reibungslosen Tunnelbetrieb zu gewährleisten, müssen Service und Wartung gut strukturiert sein. Um diese zu optimieren und Störungen auf ein Minimum zu reduzieren, hat IXAS sich entschieden die SICK Analysatoren mit Condition Monitoring auszustatten.
Mit Condition Monitoring als stabiles Fundament auf dem Weg hin zu Predictive Maintenance lassen sich Wartungsarbeiten frühzeitig erkennen, reduzieren und optimieren. So zeigt sich exakt, wann welche Arbeiten an welchem Analysator notwendig werden und wie diese auszuführen sind. Instandhaltungsmaßnahmen wie Filterwechsel erfolgen kostengünstig durch IXAS. SICK Belgien steht als verlässlicher Partner stets an der Seite des Betreibers und kümmert sich um die jährliche Wartung der Sensoren. Durch die Zusammenarbeit ergeben sich für IXAS einige Vorteile: Wartungsarbeiten lassen sich vorausschauender planen und Ereignisse schneller beheben. Störungen, die den Tunnelbetrieb unterbrechen, werden auf ein Minimum reduziert. Statt die Anlagen vor Ort im Tunnel zu begutachten, fließt ein stetiger Datenstrom, der eine Überwachung in Echtzeit erlaubt. IXAS ist dadurch schneller, besser vorbereitet und spart Zeit und Kosten für Materialien, Ersatzteile und Arbeitsaufwände.
Ein weiterer Vorteil für IXAS ist die Möglichkeit neben den Daten der SICK Analysatoren auch weitere Geräte von Drittanbietern an Condition Monitoring anzubinden.
Individuelles Cyber-Security-Konzept
Um die besonderen Datensicherheitsanforderungen des Tunnels zu erfüllen, arbeiteten die lokale Behörde RWS Niederlande, die Softwareentwicklung, das Cybersicherheits- und IT-Team von SICK und die IT des Kunden eng zusammen. Das Ergebnis ist ein Cyber-Security-Konzept, das strengste Maßstäbe erfüllt: Smart-Service-Gateways sind mit VICOTEC450 über eine unidirektionale Datenübertragung verbunden und bringen die erfassten Daten gemäß der Industriestandards für Datenübertragung über einen lokalen Internetzugang in die Cloud. Um die Datenübertragung noch weiter abzusichern, wurde die Verbindung um eine beidseitige VPN-Lösung ergänzt.
Digital Services for Integration
Kontinuierliche Zustands-
überwachung für Sensoren
und Maschinen
Ein Projekt mit Vorbildcharakter
Das im Amsterdamer Gaasperdammertunnel eingesetzte Condition-Monitoring-Projekt von SICK ist auf Tunnel jeglicher Bauart übertragbar. Betreiberfirmen, die sich für diese Lösung entscheiden, können von zahlreichen Vorzügen profitieren, wie etwa geringeren Kosten und reduzierte Serviceeinsätze sowie bessere Planbarkeit der Wartung. Das Projekt in der niederländischen Metropole werten alle Beteiligten als großen Erfolg. Gemeinsam ist es gelungen, ein Konzept umzusetzen, das die hohen Erwartungen von Verkehrsteilnehmenden, Tunnelbetreiberfirma sowie Behörden erfüllt.
Weitere Beiträge
Wissen, was kommt – intelligente Vorhersagen mit Monitoring Box und Prediction Box
FLOWSIC200 Funktionstest bei Tunnelbrandversuch
Schutz der Fahrleitung im Gotthard-Basistunnel
Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!