Heureka ist Finnlands größtes Wissenschaftszentrum und zieht jedes Jahr tausende Besucher an, die die Geheimnisse der Wissenschaft erforschen wollen. Derzeit ist dort eine Ausstellung mit dem Titel "The Power of Play" zu sehen, die sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen sehr beliebt ist. Dabei spielt auch ein 2D-LiDAR-Sensor von SICK eine besondere Rolle.
Ausstellung "The Power of Play": virtuelles Springseil mit 2D-LiDAR-Technologie
Die Ausstellung "The Power of Play" wurde im Februar 2023 im Heureka eröffnet und wird voraussichtlich mindestens zwei Jahre lang zu sehen sein. Die Ausstellung ist eine echte Attraktion. An einem normalen Tag zieht Heureka bis zu 1500 Besucher an.
Bei "The Power of Play" können die Besucher die Bedeutung und die Kraft des Spiels erleben. Die Ausstellung bietet eine Vielzahl von interaktiven Elementen und Experimenten, die die Besucher zum spielerischen Lernen anregen. Eine der beliebtesten Stationen ist ein virtuelles Springseil mit der LiDAR-Technologie von SICK. Das virtuelle Springseil ist ein einfaches Spiel, bei dem die Kinder versuchen hochzuspringen und dabei verschiedene Tricks auszuführen. Der 2D-LiDAR-Sensor LRS4000 ermöglicht dabei eine genaue Entfernungsmessung und macht das Spielerlebnis realistisch und sicher.
Die Ausstellung "The Power of Play" wurde in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Experten konzipiert. Sie unterstreicht die Bedeutung des Spiels für das Lernen und die Entwicklung von Kreativität. Heureka kann dabei auf eine lange Geschichte als Wissenschaftszentrum zurückblicken, deren Wurzeln auf die Universität Helsinki und Wissenschaftler zurückgehen, die Wissenschaftszentren in der ganzen Welt erkundeten. Heureka wurde gegründet, um der Öffentlichkeit Wissenschaft und Technologie auf anregende und interaktive Weise zugänglich zu machen.
Die Ausstellungen von Heureka bieten lehrreiche und unterhaltsame Erfahrungen für Besucher aller Altersgruppen. Vor allem Schulkinder besuchen Heureka häufig im Rahmen von Exkursionen und nutzen den Besuch als Ergänzung des Unterrichts.
Heureka als Arbeitsplatz
Das Heureka Science Centre ist nicht nur ein einzigartiger Ort für Besucher, sondern bietet auch ein inspirierendes und kreatives Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter. Viele Heureka-Mitarbeiter, wie Antti Kemppainen, sind seit Jahrzehnten im Unternehmen, was für die Attraktivität und das Engagement des Arbeitsplatzes spricht.
Antti arbeitet seit 25 Jahren bei Heureka und beschreibt seine Arbeit als "Spielen". Die Arbeit bei Heureka gibt einem die Möglichkeit, seine Kreativität ins Spiel zu bringen und unmittelbares Feedback auf seine Arbeit zu erhalten. Wenn Antti die neueste Ausstellung "The Power of Play" betrachtet, sieht er, wie viel Freude sie den Besuchern, insbesondere den Kindern, bereitet. Die Kinder sind begeistert vom Klettern, Zusammenbauen, Springen, Hüpfen und Lösen von Puzzles.
Die Einzigartigkeit von Heureka als Arbeitsplatz wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass es sich um eine gemeinnützige Stiftung handelt. Dies verleiht der eigenen Arbeit nochmal eine ganz andere Bedeutung. Die Mitarbeiter von Heureka sind stolz, dass ihre Arbeit die wissenschaftliche Neugier, das Lernen und die Kraft des Spiels fördert, ohne kommerzielle Ziele zu verfolgen.
Alles in allem ist das Heureka Science Centre nicht nur ein Ort, an dem Besucher Wissen und Spiel genießen können, sondern auch ein Ort, an dem Mitarbeiter Freude und Sinn in ihrer Arbeit erleben können. Heureka bietet eine einzigartige Kombination aus Kreativität, wissenschaftlicher Neugierde und sozialer Wirkung.
Weitere Beiträge
Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!