Die Comtrol Corporation, ein langjähriger Geschäftspartner von SICK, nutzt die 2D-Laserscanner LMS und LD-LRS von SICK in einer Reihe von Anwendungsbereichen. In den letzten fünf Jahren hat Comtrol mit Integrationspartnern zusammengearbeitet, um den LMS für den Einsatz als Einbruchmeldesensor zur Absicherung von Kernkraftwerken in Nordamerika zertifizieren zu lassen. Sie nutzen den LMS auch für den Aufbau eines virtuellen Vorhangs um neu gebaute Restaurants in den Hallen großer Flughäfen in den USA. Der LMS5xx wurde sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt und hat zahlreiche Tests, in denen versucht wurde, unbemerkt das Sichtfeld des Sensors zu passieren, mit Bravour bestanden. Bisher ist es nicht gelungen, den LMS zu täuschen und bei ordnungsgemäßer Parametrierung weist er eine Detektionsgenauigkeit von 100 % auf. Das breite Portfolio an 2D-Laserscannern
Perimeterschutz für Kernkraftwerke
Der LMS kommt im Außenbereich von Kernkraftwerken als Perimeterschutz zum Einsatz. „Bei extremen Wetterverhältnissen in der Umgebung eines Kernkraftwerks im Nordosten war der LMS der einzige Sensor, der bei heftigem Schneefall nicht versagte oder einen Falschalarm auslöste, erklärt Mark Pikkarainen, Comtrols General Manager für Sicherheitsprodukte. Diese Zuverlässigkeit wird durch eine fachgerechte Installation und Parametrierung sowie die Multi-Echo-Technologie des Laserscanners und Filterfunktionen für widrige Wetterverhältnisse gewährleistet.
Objektschutz für Flughafenrestaurants
Ein anderer Einsatzbereich für den LMS ist seine Nutzung zum Aufbau eines virtuellen Vorhangs um neu gebaute Restaurants in den Hallen großer Flughäfen in den USA. Dieser Vorhang begrenzt Diebstahl auf ein Minimum. Der LMS1xx wird für den Objektschutz nach Geschäftsschluss an Stelle von teuren und ästhetisch wenig ansprechenden Metalltoren oder -türen genutzt. Anfangs gab es ein paar Probleme mit Falschalarmen in den frühen Morgenstunden. Doch als festgestellt wurde, dass diese von einer Maus ausgelöst worden waren, wurde der Strahl des Scanners einfach auf ein paar cm über dem Boden eingestellt. So gibt es keine Falschalarme mehr. Derzeit werden CCTV-Kameras zusammen mit dem LMS zur Erfassung von Übertretungen und zur Beweissicherung im Fall eines Diebstahls, eingesetzt". Mark Pikkarainen, General Manager für Sicherheitsprodukte bei Comtrol, USA
"Der LMS von SICK ist ein extrem leistungsstarker, genauer und kostengünstiger Sensor, der sich als Standalone-Gerät für Indoor- und Outdoor-Anwendungen oder als komplementärer Sensor eignet, der zusätzliche Absicherungsmöglichkeiten für die kritische Infrastruktur unserer Nation bietet."
- Produktinformationen: 2D-Laserscanner LMS1xx, LMS5xx, LD-LRS
- Produktportfolio: 2D-Laserscanner
- Kundeninformation: Comtrol Corporation