Bei der Kommissionierung eines Produktionsauftrages, zum Beispiel bei der Endmontage oder Motorenfertigung in der Automobilindustrie, müssen aus einer Gesamtmenge (Sortiment) verschiedene Teilmengen (Artikel) zusammengestellt werden. Um das korrekte Entnahmefach anzuzeigen, kann ein Pick-to-Light-Kommissionierverfahren eingesetzt werden, bei dem sich an jedem Lagerfach eine Signallampe befindet. Ziel ist es, eine fehlerfreie Entnahme sicher zu stellen und den Arbeiter zuverlässig zu führen. Mit Pick-to-Light-Lichtgittern von SICK, kein Problem.
Die PLG3- und PLG6-Sensoren befinden sich an jedem Lagerfach und haben eine integrierte Job-LED zur Anzeige der Pickposition und Bestätigung für den korrekten Zugriff oder zur Anzeige eines Fehleingriffs. Ein Reflektorband auf der Rückseite jedes PLG3- und PLG6 -Sensors ist gleichzeitig der Reflektor für das nächste PLG im Regalfach nebenan. Am Ende der Reihe ist ein weiteres Reflektorband als Abschluss erforderlich.
Produktfamilie Smart Light Grids:
Smart-Pick-to-Light-Lichtgitter SPL
Das Smart-Pick-to-Light-Lichtgitter SPL von SICK ist die ergonomische und wirtschaftliche Lösung für die Zugriffs- und Entnahmekontrolle an Lagerfächern. Das SPL wird seitlich an den Entnahmefächern angebracht und überwacht den Eingriffsbereich. Das SPL ist in zwei Varianten verfügbar: Slim und Flat. Die grüne Job-LED zeigt dem Bediener das Entnahmefach an und bestätigt optisch die korrekte Entnahme - bei einer Fehlentnahme leuchtet die rote LED. SICK bietet ein umfangreiches Portfolio verschiedener Pick-to-Light-Lösungen mit unterschiedlichen Eigenschaften, je nach Ihrer Anforderung an. Die Lösungen bedeuten für Sie: keine vertauschten Teile, keine Fehlteile, keine Nacharbeit, egal für welches System Sie sich entscheiden.
Vorteile des PLG3:
Die Ausführung des PLG3 mit einseitigem Reflektorband spart Behälterplatz, reduziert Beschädigungen und senkt die Kosten für die Installation. Das PLG3 ist dank eines integrierten Polarisationsfilters hoch blendungssicher. Es besitzt einen Strahlabstand von 30 Millimeter und ist in verschiedenen Überwachungshöhen erhältlich. Durch die integrierte grüne Job-LED wird die Suchzeit für den Kommissionierer reduziert.
Vorteile des PLG6:
Das PLG6 ist mit einem Stahlenabstand von 60 Millimeter speziell für eine kleine Überwachunghöhe geeignet. Durch die Ausführung mit dem einseitigem Reflektorband des PLG6 wird Behälterplatz eingespart und Beschädigungen reduziert. Es besitzt eine integrierte rote Job-LED auf der Gehäusefront welche für den Kommissionierer aus 180° sichtbar ist und ihn auf Fehleingriffe oder die korrekte Pickposition aufmerksam macht.
Vorteile des SPL:
Das SPL besitzt grüne Job-LEDs entlang des gesamten Sensors und bietet dadurch ein sicheres Entnahmezeichen für den Kommissionierer. Die optische Synchronisation, die automatische Teach-in-Taste und die Ausrichthilfe erlauben eine schnelle Installation und einen kostengünstigen Anschluss. Außerdem ist das SPL in zwei Varianten erhältlich: Slim und Flat. Dadurch bietet es eine ergonomische und flexible Anpassung bei der Montage.
- Produktinformation: Standard-Automatisierungs-Lichtgitter PLG3, Standard-Automatisierungs-Lichtgitter PLG6, Smart Light Grid SPL
- Produktsortiment: Standard-Automatisierungs-Lichtgitter, Smart Light Grids