Das finnische Post- und Kommunikationsunternehmen Itella (früher Finnische Post) hat in mehreren Paketverteilzentren in ein neues Sortier- und Detektionssystem investiert. Bislang einzigartig ist, dass in allen Zentren eine kombinierte Sortierung von Briefen, Päckchen, Paketen und Bündelpost stattfindet.
Die Durchsatzleistung von Briefbehältern für Briefe und flache Sendungen beträgt bis zu 5.000 Einheiten; bei Päckchen, Paketen und Bündelpost liegt sie bei 10.000 Einheiten pro Stunde und System. Diese Anlagenleistungen technisch sicherzustellen und dabei Aspekte der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsabrechnung zu integrieren, ist nur möglich dank ausgereifter 1D- und 2D-Codeleser mit integrierter Bilderfassung zur weiteren OCR-Verarbeitung und Videocodierung sowie eichfähiger Volumenmesssysteme für die größeren Gebinde. Alle Komponenten galt es über eine gemeinsame Steuerung in die Sortieranlage zu integrieren.
Die Aufgabe lautete: die permanente Überwachung der Geräte- und Systemfunktionen sowie die Möglichkeit der Ferndiagnose und -wartung gemeinsam mit dem gesamten Sensor-Systemverbund aus einer Hand zu realisieren. Itella hat sich dafür entschieden, die komplette Technik für die Identifikation, Volumenmessung und Systemüberwachung aus einer Hand zu beziehen. Wesentliche Komponenten des SICK-Systemverbunds in jedem Verteilzentrum sind kamerabasierte 1D- und 2D-Codeleser ICR890 sowie das Volumenmesssystem VMS520.
Die Codeleser identifizieren und decodieren die 1D- und 2D-Codes auf den Sendungen, übernehmen die Bilderfassung und senden die Bilddaten an die Systeme für das OCR-Processing und die Videocodierung. Die Volumenmesssysteme zur präzisen Ermittlung der Höhe, Breite, Länge und Form der Sortierobjekte sind geeicht. Dadurch bilden sie die Grundlage für die sendungsgenaue Abrechnung der erbrachten Leistungen.
Jedes Gesamtsystem ist über einen Controller (MSC800) an die Anlagensteuerung angebunden. Die Implementierung eines Tools für die Überwachung der Systemleistung und die Fernwartung (RDT400) sorgt für die gewünschte Verfügbarkeit der Komponenten im Einzelnen wie auch der Komplettsysteme.
Genaue Identifikation der Objekte und fehlerfreie Zielsteuerung
SICK ist Technologieführer im Bereich der Identifikation und Volumenmessung für Sortieranlagen. Mit der Entscheidung für SICK setzt Itella nicht nur neueste, zukunftssichere und branchenbewährte Technologien ein, sondern erhielt auch Komplettlösungen aus einer Hand ohne Schnittstellenrisiko und mit aufeinander abgestimmten Komponenten. Die Einheitlichkeit der Lösungen reduzierte zudem die Kosten für Systemtests, Implementierung und Inbetriebnahme. „Das Identifikationssystem arbeitet beeindruckend zuverlässig. Man könnte sogar sagen, dass es unsere Erwartungen übertrifft", sagt Arto Tampio von Itella. Das System minimiert nicht identifizierte Einheiten und damit den manuellen Workflow. Durch die eichfähige Volumenmessung kann Itella die Mess- und ID-Daten auch bei hohem Aufkommen für die Abrechnung tatsächlich erbrachter Dienstleistungen nutzen.
- Produktinformation: Kamerabasierter Codeleser ICR890, Volumenmesssystem VMS520
- Kundeninformation: Itella