Warum SICK handelt
Der Großteil der Feststoffabfälle ist auf Verpackungen zurückzuführen. In den USA beispielsweise liegt der Anteil der Verpackungsabfälle am Gesamtaufkommen nach Schätzungen bei 30 Prozent. Diesen Wert zu senken ist auch deshalb wichtig, da in den meisten Fällen die Verpackungen, im Vergleich zur Lebensdauer des Produkts, nur kurzzeitig verwendet werden. Um den Kunststoffabfall zu minimieren, arbeitet SICK an umweltverträglichen Verpackungen mit wiederverwendbaren Materialien. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen bestimmt die Nachhaltigkeitsstrategie von SICK.
Innovative Ideen für nachhaltige Verpackungen
Kontinuierlich arbeiten wir an umweltfreundlichen Verpackungen, um den Gebrauch von erdölbasierten Kunststoffen zu verringern. Dafür ersetzen wir Kunststoff entweder durch Pappe oder Papier oder setzen stattdessen recycelte Kunststoffe ein. Ergänzend ist es unser Ziel, das Verpackungsvolumen sowie das Gewicht von Kunststoff- und Papierverpackungen weiter zu reduzieren.
Mit diesen Maßnahmen geht SICK das Problem der Umweltverschmutzung durch Mikroplastik an und senkt den Energieverbrauch während des Transports. Wo immer es möglich und sinnvoll ist, möchten wir künftig auf Neukunststoff verzichten und auf Recyclate zurückgreifen. Endliche Ressourcen ersetzen wir mit nachwachsenden: Recyceltes Papier, Recyclate und Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommen künftig vermehrt zum Einsatz.
Erste Projekte konnten bereits umgesetzt werden: Anstatt eines üblichen Zweikomponenten-Schaums, verwendet SICK zur Transportsicherung nun festeres Papier. Ebenfalls für einen sicheren Transport sorgt der Einsatz von Luftpolsterfolie mit einem Recyclatanteil von mindestens 50 Prozent. Anstelle einer Standardverpackung aus Plastik werden nun drei unterschiedliche Größen von Plastikbeuteln verwendet und die Umverpackung auf diese Weise reduziert. Mit kleineren und angepassten Verpackungsgrößen wird zudem nicht nur der Kunststoffverbrauch vermindert, sondern auch das gesamte Verpackungsvolumen. Damit verringert sich der CO2-Fußabdruck von der Verpackung bis hin zum Transport.
Mit „Green Packaging“ übernimmt SICK die Verantwortung für eine intakte Umwelt und entwickelt zusammen mit seinen Verpackungslieferanten kontinuierlich innovative und umweltfreundliche Verpackungslösungen.