Lösungsmittel werden zum Beispiel in Spritzkabinen und Lackierstraßen eingesetzt und in Abluftreinigungsanlagen entsorgt. Dabei entstehen Gasgemische, deren Konzentration erfasst werden muss, bevor sie gefährlich werden. Der Gesamtkohlenwasserstoff-Analysator EuroFID3010 von SICK misst sekundenschnell die untere Explosionsgrenze (UEG) von Lösungsmittel / Luft-Gasgemische und ist bisher das einzige FID-Gaswarngerät auf dem Markt, das nach der neuesten europäischen Norm EN 50271:2010 zertifiziert ist.

Der Analysator wird über einen Flansch an die Anlage angeschlossen. Das Probennahmerohr ragt dabei direkt in den Prozessraum. Mit seiner bewährten Flammenionisationsdetektion werden die organischen Bestandteile der gasförmigen Probe kontinuierlich in einer Wasserstoffflamme umgesetzt. Bei diesem chemisch-physikalischen Prozess erfolgt eine Ionisation der Moleküle als dessen Folge ein elektrischer Strom entsteht. Dieses Signal ist proportional zur Kohlen-wasserstoffkonzentration und wird elektronisch ausgewertet.

Der EuroFID3010 misst kontinuierlich ohne bewegliche Teile. Zur Messgasförderung wird anstelle einer mechanischen Pumpe eine Ejektorpumpe eigesetzt. Verschleiß oder mechanisch bedingte Ausfälle sind daher kein Thema. Dies führt zu geringeren Wartungskosten. Alle gasführenden Teile des Gerätes bis hin zur Analysenkammer sind durchgehend beheizt, so dass Kondensation im Inneren der Analysatoreinheit vermieden wird. Die schnelle Messgasförderung durch die Ejektorpumpe und das Messprinzip selbst sorgen für eine sehr kurze Ansprechzeit (T90), so dass Veränderungen im Prozess sehr schnell erkannt und darauf reagiert werden kann. Der EuroFID3010 ist modular aufgebaut und kann als System mit den Komponenten Analyatoreinheit, Steuereinheit und Terminalbox zusammengestellt werden. Weitere Optionen wie das Industriegehäuse Ex 1 erlauben die Anpassung des Systems an anspruchsvolle Aufgabenstellungen.

Die In-situ-Version der Analyatoreinheit wird mittels des Flansches direkt am Prozess installiert. Die Terminalbox sorgt für die Energieversorgung der Analyatoreinheit. Die Steuereinheit kann bis zu 500 m entfernt von der Analyatoreinheit installiert werden. Sie übernimmt die Anzeige und bietet die Möglichkeit, Parameter einzugeben und Messwerte auszugeben. Der EuroFID kann mit Hilfe des Industriegehäuses Ex 1 in Ex-Zonen 1 und 2 installiert werden. Die Terminalbox befindet sich dann mit der Analyatoreinheit gemeinsam im Gehäuse. Das System kann mit einem Klimagerät ausgerüstet werden. Die Steuereinheit wird bis zu 500 m entfernt in einem sicheren Bereich installiert.

Der EuroFID3010 ist zurzeit das einzige FID-Gaswarngerät, das die geforderte Norm EN 50271 erfüllt. Die untere Explosionsgrenze lösungsmittelhaltiger Luft wird daher am sichersten mit dem EuroFID3010 Inline gemessen.
- Produktinformationen: Gesamtkohlenwasserstoff-Analysator EuroFID3010
- Produktsortiment: Gasanalysatoren