Impulse zählen und Drehzahländerungen anhand der Beschleunigung einen Schritt früher erkennen - diese auf dem Markt bislang einmalige Kombination bietet der induktive Näherungssensor SAM von SICK.
Prozesskritische Zustände wie Schlupf, Bandriss, Bruch und Überlast können mit SAM jetzt deutlich schneller erfasst werden. Dies beugt Maschinenschäden oder Ausschuss auf effiziente Weise vor.
Drehzahlüberwachung neu definiert
Als Weltneuheit sind die Sensoren der Produktfamilie SAM im zylindrischen M18- bzw. M30-Metallgehäuse erstmals wahlweise als klassische Impulswächter oder als innovative Beschleunigungswächter einsetzbar. Ausgelegt für Drehzahlen von 6 bis 12.000 Impulsen pro Minute - doppelt so viel wie bei herkömmlichen Geräten - überwachen sie selbst schnelle Prozesse effizient und kostengünstig. Die Beschleunigung lässt sich in einem Grenzwertbereich von 0,1 bis 2 Impulsen pro Sekunde² mit einer Impulsfolge bis maximal 1.200 Impulsen pro Minute überwachen. Die Sensoren der Produktfamilie SAM können wahlweise als schaltende Stand-Alone-Geräte verwendet werden oder eingebunden in eine IO-Link-Umgebung aktuelle Messdaten ausgegeben. Die Konfiguration erfolgt präzise und einfach am Rechner.
Wertvolle Sekunden: Störungsmeldung ohne Δt
Während bei der reinen Impulsüberwachung immer eine Zeitspanne vergeht, bis die Maschinenwelle aus ihrer Solldrehzahl kommend einen definierten Grenzwert erreicht, kennt die Beschleunigungsüberwachung dieses Delta T (Δt) nicht. Da bei konstanter Drehzahl die positive bzw. negative Beschleunigung Null ist, wird eine Veränderung der Geschwindigkeit nicht erst bei Erreichen eines Grenzwertes, sondern sofort bei einer Beschleunigung bzw. Verzögerung ungleich Null erkannt. Diese eingesparten Sekunden sind oftmals wertvoll, denn sie ermöglichen es, Störungen wie Schlupf oder Überlast in einem Antriebsstrang, den Riss von Bahnen-, Band- und Folienmaterial oder den Bruch einer Welle etc. sofort zu melden. Oft werden dadurch Maschinenschäden wie auch Produktionsausschuss erheblich reduziert.
Beispiel: Drehzahlüberwachung mit SAM in einer Verpackungsmachine
Mehr Flexibilität: geschwindigkeitsunabhängige Überwachung
Format- und Geschwindigkeitswechsel in Maschinen sind dank der neuen Beschleunigungsüberwachung des SAMs ein Kinderspiel. Da der SAM nur auf Veränderungen im Prozess achtet, nicht aber auf die absolute Geschwindigkeit der Impulsfolge, muss bei Geschwindigkeitswechseln keine Neuanpassung der Grenzwerte erfolgen. Neben der Zeit- und Kostenersparnis ist dies ein klarer Zugewinn an Flexibilität.
Intelligent einfach: die Anlaufüberbrückung
Die intelligente Anlaufüberbrückung passt sich automatisch an die benötigte Anlaufzeit der Maschine an. Nicht nur die Inbetriebnahme wird somit vereinfacht, auch unerwartete Änderungen der Maschinenanlaufzeit werden automatisch kompensiert. Einfach, flexibel, schnell und zuverlässig - der erste integrierte Impuls- und Beschleunigungswächter SAM steht für den neuen, intelligenten Ansatz in der Drehzahlüberwachung.
- Produktinformation: Induktiver Näherungssensor SAM
- Produktsortiment: Näherungssensoren, induktive Näherungssensoren