Behörden in jedem Land legen zulässige Emissionsgrenzen für alle Industriezweige fest. Unser Labor führt Probenahmen, Messungen und Analysen der organischen und anorganischen Luftschadstoffe durch, überprüft die Messwerte und erstellt einen Konformitätsbericht. Zu unserem Akkreditierungsbereich zählen verschiedenste organische und anorganische Messverfahren.
Das Prüflabor von SICK Hellas stellt sich vor
Frage: Wo befindet sich das Labor und wann wurde das Labor eingerichtet?
Georgia Zisimou, Team Leader Laboratory bei SICK Hellas: Das Prüflabor von SICK Hellas wurde im Jahr 2008 eingerichtet, um die Anforderungen unserer Kunden an periodische Messungen von Luftemissionen zu erfüllen und die Qualität automatischer kontinuierlicher Messsysteme (CEMS) sicherzustellen. Das Labor verfügt über eine eigene Abteilung innerhalb unserer SICK Hellas-Einrichtungen im Industriegebiet Kifisia, in Griechenland. Es ist mit modernen Messgeräten und automatischen Analysegeräten für Mehrfach- und Parallelmessungen sowie hauseigenen Analysegeräten ausgestattet. Damit können wir sofort und effizient auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse reagieren.
Frage: Was ist der Zweck des Labors?
Zisimou: Unser Ziel ist es, unseren Kunden auf die effizienteste Weise zu unterstützen, indem wir nicht nur wissenschaftliche Dienstleistungen von Weltklasse im Bereich der Gasemissionssysteme anbieten, sondern sie auch beraten, wie sie dafür sorgen, dass ihre Prozesse den internationalen und lokalen Normen entsprechen und dies auch nachweisen können.
Frage: Welche Kundenvorteile bieten Sie?
Zisimou: Unsere Kunden profitieren von unserem fundierten Wissen, unserer Erfahrung und unserem Fachwissen in allen Branchen. Dadurch können sie sicherstellen, dass stets die effizienteste Messmethode genutzt und die neuesten internationalen Normen berücksichtigt werden. Unsere Ausrüstung ist auf dem neuesten Stand der Technik und ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Diese werden in einem Bericht erfasst, der in dieser Form an die Behörden weitergegeben werden kann. Mit diesem Bericht ist der Kunde in der Lage, seine Anlage rechtmäßig und innerhalb der von den Behörden vorgegebenen Verschmutzungsgrenzwerte weiter zu betreiben.
Frage: Welche Klassifizierung hat das Labor?
Zisimou: Unser Labor arbeitet gemäß den Anforderungen von EN ISO / IEC 17025: 2005 und ist vom nationalen Akkreditierungssystem in Griechenland (E.S.Y.D.) für Messungen von Gasemissionen mit Standardmethoden mit einem breiten Spektrum von Anwendungen akkreditiert. Die Akkreditierungsurkunde mit der Nummer 523 wurde ursprünglich im Jahr 2009 ausgestellt und umfasst nach mehreren Erweiterungen eine gro0e Anzahl an Messmethoden.
Frage: Welche Dienstleistungen bietet das Labor ihren Kunden an?
Zisimou: Unser Akkreditierungsbereich deckt derzeit ein breites Spektrum an organischen und anorganischen Messungen ab, darunter fallen:
- Probenahme und Messung von Staubemissionen (TSPs) gemäß EN 13284-1,
- Probenahme und Messung von HCl-Emissionen nach EN 1911, HF nach ISO 15713, SO2 nach EN 14791 & NH3 nach VDI 3878,
- Probenahme für die Bestimmung von As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti und V nach EN 14385 und Hg nach EN 13211:2001,
- Probenahme für die Bestimmung von Dioxinen und Furanen nach EN 1948-1,
- Probenahme zur Bestimmung einzelner gasförmiger organischer Verbindungen (VOC's) nach EN 13649,
- Probenahme und Messung von O2-Emissionen nach EN 14789, CO2 nach ISO 12039:2001, CO nach EN 15058, NOx nach EN 14792 und N2O nach ISO 21258
- Messung der Gasgeschwindigkeit, Volumendurchfluss gemäß ISO 16911-1,
- Chemische Analyse zur Bestimmung von SO2, HCl, NH3 & Staub in Proben von Luftschadstoffen
Zusätzlich ist das Labor von SICK Hellas nach EN 14181 akkreditiert und in der Lage, die Funktion von kontinuierlichen Emissionsüberwachungssystemen zu überprüfen und parallele Messungen gemäß den QAL2 / AST-Verfahren durchzuführen.
Frage: Auf welche Industriezweige hat sich das Labor spezialisiert?
Zisimou: Mit dem Schwerpunkt, Dienstleistungen von höchster Qualität anzubieten, führt das Labor Messtätigkeiten für eine breite und vielfältige Klientel durch, dazu zählen Chemie-, Metallrecycling- und Kraftwerke, die Zementindustrie, Verbrennungsanlagen, Ölraffinerien und andere Einrichtungen, die eine Überwachung der atmosphärischen Emissionen erfordern.
Frage: Wer steht hinter dem Laboratorium?
Zisimou: Die Teamleiterin des Labors bin ich selbst. Ich bin seit über 12 Jahren im Unternehmen tätig und als Chemieingenieurin besitze ich große Erfahrung auf dem Gebiet von Messungen und Analyse-Prüfdienstleistungen. Das Team besteht aus drei Mitarbeitern, allesamt Ingenieure mit Universitätsabschluss in Naturwissenschaften. Sie alle haben Erfahrung in der Durchführung von Emissionsmessungen in Industrieanlagen sowohl in Griechenland als auch im Ausland gesammelt. Durch die ständige Weiterbildung erwirbt das Team fortlaufend Kenntnisse über die neuesten industriellen Prozesse und die Revisionen der europäischen Umweltgesetzgebung.
Frage: Wie ist das Laboratorium strukturiert?
Zisimou: Wie bereits erwähnt, ist das Labor eine eigene Abteilung in SICK Hellas Jeder Mitarbeiter ist wertvoll und notwendig für die ordnungsgemäße Funktion des Labors. Zum Beispiel ist der Qualitätsmanager dafür verantwortlich, dass das Qualitätssystem gemäß den Anforderungen von ISO 17025:2017 eingerichtet, umgesetzt und aufrechterhalten wird. Der technische Leiter ist verantwortlich für die reibungslose technische Funktion des Labors und die Anwendung unserer Methoden auf die Messungen und Analysen, wobei er sicherstellt, dass die erbrachte Dienstleistung den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Die Laboringenieure sind verantwortlich für die Anwendung der Methoden des Labors auf dem Gelände der Messung, um die Qualität der erbrachten Dienstleistungen sicherzustellen. Das Hilfspersonal ist ein weiterer wichtiger Teil des Labors. Sie beteiligen sich an der Überprüfung von Verträgen mit Kunden und am Einkauf von Materialien und Geräten.
Auch wenn wir sowohl innerhalb der Abteilung als auch außerhalb eher funktional arbeiten, leite ich das Labor und verteile die Verantwortung auf meine Teammitglieder. Unsere qualifizierten Laboringenieure teilen sich die Schwerpunktbereiche Qualitäts- und Berichtsmanagement, Akkreditierung und Methodenwissen sowie interne Verfahren und Endkundenkommunikation.
Frage: Welche Kunden haben das Labor bereits genutzt?
Zisimou: Zu den Kunden, die unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, gehören viele führende Unternehmen, die aus verschiedensten Sektoren stammen, wie z.B. Kohlekraftwerke, Verbrennungsanlagen, Raffinerien, Zement- und Ziegelwerke, Druckmaschinen, Metallrecycling, in Griechenland und im Ausland.
Liebe Frau Zisimou, vielen Dank für das Interview!
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie die Dienstleistungen des Prüflabors näher kennenlernen möchten.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine individuelle Beratung?