Skip Navigation Linkssick.com > Deutsch > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print
sick.com>Home>Public Relations>Pressemeldungen

Public Relations 

Über unseren Online-Presse-Service erhalten Sie Hintergrundinformationen über aktuelle Firmenthemen, wichtige Pressetermine sowie Zugriff auf unser Pressearchiv. Sie können sich die aktuellen Produkt- und Unternehmensfotos frei von Urheberrechten herunterladen, sofern Sie uns ein Belegexemplar schicken.
 

Länderbezogene Meldungen und Informationen finden Sie auf den Homepages unserer Tochtergesellschaften weltweit.

 

Pressemeldungen

Waldkirch, Innovation No 52 2010

Spezialist für UV-aktive Gase: DEFOR

SICK Prozessautomation erweitert ihr Programm extraktiv messender Gasanalysengeräte. DEFOR, das neue Prozessfotometer, detektiert Gase im ultravioletten ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 51 2010

Die Lösung für die Prüfung von tiefblauen Solarzellen

Für die Kantenprüfung von stark lichtabsorbierenden, tiefblauen Solarwafern verfügt SICK über ein neues Produkt in der erfolgreichen Produktfamilie Inspector: ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 50, 2010

Schnurlos glücklich!

Mit dem IDM140-2 Bluetooth steht bei SICK ein neuer Barcode-Handscanner für höchste Flexibilität und Mobilität zur Verfügung. Das Gerät erreicht ...  Mehr
München, Waldkirch, Januar 2010

Neues HALCON Interface für SICK 3D-Kameras

Die MVTec Software GmbH, München, und die SICK AG, Waldkirch, haben eine neue Schnittstelle für alle SICK 3D-Kameras herausgebracht, die eine reibungslose ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 49 2010

Maschinenabsicherung mit Mensch-Material-Unterscheidung im rauen Umfeld

Konzipiert für den Einsatz unter rauen Umfeldbedingungen gelingt es dem neuen Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion von SICK, höchste Arbeitssicherheit mit ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No. 48 2010

Klein und wendig: Positions-Encoder DDS36x/50x

Wenn es in der Industrieautomation um einfache Positionieraufgaben mit geringen Kosten geht, sind die Small Size Incremental-Encoder DDS36 und DDS50 erste ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 47 2009

Neuer Hochleistungs-Vision-Sensor

Der neue Inspector I40 ist das dritte Gerät der Inspector-Familie und gewährleistet denselben Bedienkomfort wie der I10 und die Flexibilität des I20. Mit ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 46 2009

Produktfamilie komplett

Die Produktfamilie der Absoluten Encoder wird ab sofort mit den beiden mechanischen Varianten Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle komplettiert. Mit einer ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 45 2009

Smart Kamera IVC-3D im IP67-Edelstahlgehäuse

Die weltweit erste 3-D Smart- Kamera meistert jetzt auch die rauen Herausforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die IVC-3D im Edelstahlgehäuse ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 44 2009

Überwachungssystem für das Gebäudemanagement und -automation

„Die Täter kamen über das Dach“ – immer öfter beginnen Zeitungsmeldungen, Radioreportagen oder Polizeiberichte, die von Einbrüchen handeln, mit diesen Worten. ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 43 2009

Spitzen-Lösung trotz „spitzem Bleistift“

Schnell auswählen, schnell einbauen und schnell nutzen – diese Eigenschaften bietet die neue Lichtschrankenbaureihe V180-2 im montagefreundlichen ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 42 2009

Erhöhte Prozesssicherheit durch vereinfachte Zugangsabsicherung mit dem Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Palletizer Advanced

Kompakt in den Abmessungen, kostengünstig in Installation und Betrieb, konkurrenzlos in seiner Flexibilität – das Konzept des Sicherheits-Lichtvorhanges C4000 ...  Mehr
Waldkirch, November 2009

Pegelsonde LFH bestimmt Füllstand mit Tiefblick

Die Anforderungen an Füllstandmessungen in Flüssigkeiten sind in vielen Anwendungen sehr komplex. So stellen beispielsweise die Anwesenheit von Schäumen oder ...  Mehr
Waldkirch, November 2009

„Sichere Nussecke“ V300 WS Extended

Erstmals auf der Messe SPS/IPC/DRIVES 2009 in Nürnberg präsentiert SICK mit dem V300 WS Extended die neueste Generation des sicheren Kamerasensors für die ...  Mehr
Waldkirch, November 2009

Druckschalter PBS mit IO-Link

Intelligente Sensorlösungen ermöglichen den Anbietern im Anlagen- und Maschinenbau deutliche Wettbewerbsvorteile. Flexible und schnelle Integration der ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 41 2009

Ansprechzeit von nur 16 µs

Kompakt, komfortabel, lichtstark – vor allem aber so schnell wie sonst kein Gerät dieser Art – mit der neuen WLL180T unterstreicht SICK die Markt- und ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 40 2009

Präzision trifft Vielseitigkeit

„Zeile für Zeile mehr Vorsprung“ – das verspricht der neue Zeilensensor Ax20. Das Gerät wurde für die Kanten- bzw. Bahnkantenerkennung und Positionsbestimmung ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 39 2009

Absolut-Linear-Encoder für SSI und Feldbus

Der Absolut-Linear-Encoder TTK70 ist aktuell nicht nur eines der kompaktesten linearen Messsysteme am Markt, sondern schnittstellentechnisch auch eines der ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 38 2009

Optische Positionserfassung über Barcodes

Neue Wege in der Distanzmessung geht SICK mit dem optischen Linear-Messsensor OLM100. Durch Abtasten eines Barcode-Bandes bestimmt der Sensor Positionen auf ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 37

Fahrzeugsteuerung per Laser

Beim Laserscanner LD-MRS handelt es sich um einen leistungsfähigen Sensor, der selbst unter widrigen Bedingungen seine Umgebung zuverlässig erfassen kann. ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 36 2009

Codeleser-Lösungen im USB-Stecker-Format

Wenn Sie hohe Ansprüche an die Codelesung stellen und nur wenig Montageplatz bieten können, ist SICK mit den neuen Mini Line – Lesern der richtige Partner. ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 35 2009

Neue Lichtschrankenbaureihe im „USA-Design“

Die Klein-Lichtschranke der besonderen Art ist die neue W15 von SICK. Neueste Sensor- und Auswertetechnologien von SICK treffen auf eine höchst ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 34, 2009

Automatisierte Personenzählung für mehr Nutzungseffizienz und Sicherheit

Die Erfassung von Personenzahlen und -frequenzen findet bereits an zahlreichen öffentlichen Bereichen aus Sicherheitsgründen, wie auch für wirtschaftliche ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 33 2009

Hygienische Druckmessumformer von SICK

Um die spezifischen Anforderungen der sterilen Verfahrenstechnik abzudecken, stellt SICK an der Fachmesse Drinktec 2009 in München ein neues Portfolio an ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 32 2009

EcoLine-Seilzugencoder bieten das Besondere

Mit den Seilzugencodern der EcoLine-Baureihe bietet SICK STEGMANN neue Möglichkeiten bei der Messung von Linearbewegungen. Zu den Besonderheiten der Geräte ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 31 2009

Einfach besser: Der Distanzsensor für Ihren Vorsprung

Nach der erfolgreichen Markteinführung des DT50 Ende letzten Jahres überrascht SICK mit dem DT50 Hi, einer noch leistungsfähigeren Variante des DT50. Zur ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 30 2009

Food & Beverage-Sensor MH15V

Neue Möglichkeiten zur Objekterfassung unter rauen Einsatzbedingungen, wie sie u.a. in der Lebensmittel-, der Getränke- und der Pharmaindustrie häufig ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No. 29 2009

Sicherheitssteuerungen können auch einfach sein

Mit dem sicheren Steuerungs-Portfolio sens:Control verfolgt SICK das Ziel, innovative Technologien durch die Verlagerung der Intelligenz in die Sensoren und ...  Mehr
Waldkirch, August 2009

CE-Sicherheitssoftware Safexpert auf dem neuesten Stand

Ob Maschinenhersteller und Anlagenbetreiber – jeder, der eine Anlage momentan plant und Anfang 2010 in Verkehr bringen will, muss bereits heute nach der neuen ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No. 28 2009

Update für Konstrukteure - Sicherheits-Agenda 2010

Am 29. Dezember 2009 wird bei der sicherheitstechnischen Bewertung von Maschinen und Anlagen vieles anders, denn die " Übergangsfrist" für die ...  Mehr
August 2009

MCS300P: kompakt, robust und effizient!

Qualitätssicherung, sichere Prozessführung, Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit sind wichtige Bemessungskriterien für einen optimierten Prozess. Die ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No. 27 2009

Neuer Long-Range-Codeleser ICR845-2L FlexLens

Der Kamera-Codeleser ICR845-2L FlexLens ist beim Identifizieren von 1D- und 2D-Codes immer dann die mit ”Abstand” beste Lösung, wenn Leseentfernungen bis 2 ...  Mehr

Waldkirch, Innovation No 26 2009

SICK-Druckmesstechnik für die Fabrikautomation

SICK stellt ein neues Produktportfolio von Sensorlösungen für die Druckmesstechnik vor. Die Geräte zeichnen sich durch hohe Präzision und robustes Design ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 25/2009

Anlagenbegehung mit Sicherheitsexperten von SICK

Sicherheitsstrategien lassen sich nicht am „grünen Tisch“ entwickeln. Deswegen sind spätestens nach einer Anlagenbegehung mit einem Sicherheitsexperten viele ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 24 2009

Lumineszenzsensoren von SICK: die einleuchtende Lösung für aufleuchtende Materialien

Lumineszenzsensoren sind in der Lage, "unsichtbare" Markierungen sicher zu erkennen. Hierbei werden die so genannten Luminophore, die bei normalem ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 23 2009

Autofocus-Scanner komplettiert Plattform

Maßgeschneiderte Lösung bis in das High-End-Segment bietet die Barcodescanner-Plattform CLV6xx von SICK. Hervorzuheben sind die intuitive Parametrier- und ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 22 2009

Objekterfassung enorm vielseitig und wirtschaftlich

Mit dem Reflex Array Sensor präsentiert SICK die neue Lichtschranke WL27-3 mit einem 50 mm hohen Lichtband. Ortsunabhängig wird die Vorderkante von kleinen, ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 21 2009

Encoder, die Bestmarken setzen

Der neue Absolut-Encoder Singleturn AFS60 wurde nun um zwei mechanische Varianten ergänzt. Die beiden Typen stehen ab so- fort in Aufsteck- und ...  Mehr
Waldkirch/Donaueschingen, 19. Juni 2009

Sanierungskonzept steht

SICK Stegmann konzentriert sich auf Innovation & Produktion und nutzt Synergien mit der ...  Mehr
Waldkirch, Innovation No 20 2009

Sensoren mit IO-Link – Das hat der Anwender jetzt davon!

Sensoren mit IO-Link eröffnen neue Möglichkeiten der Kommunikation mit Automatisierungssystemen. Nachdem Reflexions-Lichttaster, Automatisierungs-Lichtgitter ...  Mehr
Alle Pressemeldungen

Kontakt

Antje Stein
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
GERMANY

Bitte beachten Sie:

Anfragen an diese E-Mailadresse, die sich nicht auf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beziehen, können nicht beantwortet werden. Bitte verwenden Sie hierfür folgende Formulare